• CC3235S能否同时连接2.4G和5G的wifi

    我用的example里的network_terminal例程。能够正常连接wifi了,想问一下同一个路由器发出的2.4G和5G的信号,我用 CC3235S 能不能同时连接这个路由器发出的两个wifi
  • CC3235S 升级时APP上面出现乱码

    您好,最近在使用OOB例程对板子进行OTA升级,可是在操作加载升级包路径收,手机APP 上出现了乱码,请问这是什么原因造成的呢?
  • CC3235S OOB例程添加线程

    您好! 我们需要在OOB里面添加新的线程,线程堆栈大小分别是2048 4096 2048字节,可是目前只添加了一个线程堆栈大小为2048字节,再新建线程的话,OTA会运行失败,请问是新建线程的堆栈大小超量了嘛?资源不够导致的嘛?
  • CC3235的SDK在IAR中编译错误是什么原因

    基本都是按照教程操作,用的是example_demo_terminal network_freertos_iar的程序,然后用IAR点make报错,换了其他的程序也是同样的问题,如下所示: Error while running iarbuild.exe c:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_4_20_00_07/kernel/freertos/builds/ CC3235S _LAUNCHXL/release/iar/freertos_builds_ CC3235S...
  • RE: CC3235S OOB工程中设备号问题

    这个设备号就是随机的,应该是APP检测到设备后就会给它分配一个设备号,代码应该在APP源码当中。 在源码中通过检测mac地址把它设为固定值
  • RE: CC3235S中如何正确使用Fs_Open()打开文件夹下的文件

    我用的是UNiflash6.0版本的,但是已经找到解决方案了,是文件名那里的路径不对,应该是“/www/devname.txt”,谢谢
  • RE: 关于SimpleLink APP进行OTA升级过程的疑问

    收到。明白许多了。谢谢! Cloud_OTA 中LaunchPad board button就是 CC3235S 单板上的一个按钮键吧? Cloud_OTA 相对local_ota是否是: 需要外部干预少,控制简单,但同时也不能获得更多升级进度信息,升级用户体验差(例如没有下载进度条)?
  • CC3235S怎么进入LPDS模式以及从LPDS模式中唤醒

    在论坛上看到似乎是使用idle_profile这个demo程序,为什么我下载的SDK里面没有这个。 参考了SDK中其他的一些程序,powerCC32XX.c,power_measure.c等等,有点迷茫,sleep,LPDS,HIB,shutdown,transceiver,intermittentlyConnected分不清了,它们都有什么关系? 我主要就是想知道怎么进入低功耗模式的,有哪些方式可以将芯片从低功耗模式中唤醒。具体应该参考哪个例程,如果是idle_profile这...
  • RE: 文件操作返回值为-2005

    谢谢,问题已经解决了,经分析,有个疑问, CC3235S 的外挂SPI FLASH是挂在芯片内部WIFI模块处理器上的嘛?
  • RE: CC3235S OTA升级后重启卡死

    请问你使用的是TI launchpad还是自制板? 在OTA时推荐用bootloader来使用看门狗,需要写入"/sys/mcubootinfo.bin" 文件并且设置sBootInfo.ulStartWdtTime。请参考一下下面的代码【来自CloudOTA example】。在reset后【即系统文件已就位】,boot loader会在运行新image之前设置WDT。假如WDT超时【新image没有正确提交】,bootloader即返回到原先的image int32_t...