• IAR的环境配置问题

    官网上让我去IAR官网下载,但是需要激活,所以我去CSDN下载的8.32.1版本,没有安装在默认目录下, CC3235SF 的SDK也不是在默认目录下的,按照file:///E:/ti
  • CC3235SF的5G和2.4G是否能同时存在?

    CC3235SF 的双频段2.4G和5G是否是能同时存在,或者说是分时复用形式存在的?若能共存,支持的最大socket数量是否会受影响?
  • RE: 关于SimpleLink APP进行OTA升级过程的疑问

    是这样的,OOB中本地OTA就是通过移动设备(手机)从服务器上下载,然后 CC3235SF 在从移动设备上获取映像后开始更新固件。 OOB就是out-of-box,cloud_ota不用移动设备,直接从服务器获得映像文件,看下这里: dev.ti.com/.../node
  • CC3235SF 的MQTT心跳包异常,OneNet数据下发异常

    使用MQTT_3_1_1版本的MQTT,出现问题如下: 1、在百度云上发送、接收数据是正常的,心跳包也能正常打开,但是改变心跳包参数的时候不生效,一直都是默认的25s 2、在阿里云上发送、接收数据是正常的,但是无法开启心跳包,我们使用 MQTTClient_get 函数得到的值是一个空值,说明底层设置失败。 3、在OneNet上可以发送数据到OneNet服务器,但是不能接收到服务器下发的数据。 请帮忙分析一下在这个几个问题可能是什么原因导致的,或者在设置参数过程中需要注意什么?感谢支持...
  • RE: CC3235的SDK在IAR中编译错误是什么原因

    你在此路径下任意导入一个工程看是否会出现类似情况:C:\ti\simplelink_cc32xx_sdk_4_10_00_07\examples\rtos\ CC3235SF _LAUNCHXL\demos 是按照file:///C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_4_10_00_07/docs/simplelink_mcu_sdk/Quick_Start_Guide.html中的步骤操作的吗
  • RE: 请问有基于CC3235SF的SmartConfig例子吗?

    WIFI-STARTER-PRO-ANDROID这个APP无法下载,能提供一个吗
  • RE: CCS CC3235 #1965: cannot open source file "ti_drivers_config.h"

    **** Clean-only build of configuration Debug for project httpget_ CC3235SF _LAUNCHXL_tirtos_ccs **** "C:\\ti\\ccs1010\\ccs\\utils\\bin\\gmake" -k -j 4 clean -O DEL /F "httpget_ CC3235SF _LAUNCHXL_tirtos_ccs.hex" "httpget_...
  • RE: CC3235SF 烧录的问题

    恭喜,那这边结帖了。后续有问题欢迎来论坛讨论
  • RE: CC3235SF GPIO23異常

    在一開始加上PRCMCC3200MCUInit();後,即可以正常
  • CC3235SF Pinchange

    請問 CC3235SF 進入Hibernate後,Pinchange喚醒後,仍然無法讀取到是哪一隻GPIO喚醒的, 有甚麼方式可以知道嗎? 謝謝