请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Fengyu、
感谢您向客户推广 TI FET。 下面是两个器件的比较。 与 CSD17501Q5A 相比、CSD17581Q5A 的导通电阻和电荷略高。 根据应用的不同、损耗会更高。 除此之外、CSD17581Q5A 应直接接入电路并正常工作。 如果您有任何疑问、或者客户在使用较新器件时遇到任何问题、请告诉我。
此致、
John Wallace
TI FET 应用…
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR4710EVM-G2 , DLPA3005 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1089283/dlpa3005-the-mos-model-dlpa3005-used 部件号: DLPA3005 主题中讨论的其他部件…
Other Parts Discussed in Thread: DLPA3005 , CSD17501Q5A , CSD17310Q5A 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/809499/dlpa3005-the-high-side-mos-is-different-between…
Other Parts Discussed in Thread: TPS2412
您好:
在做12V电源冗余的时候遇到经过CSD17501的S端电压为12V,但D端却只有11.5V。
在进一步做试验发现
1.在没有焊接CSD17501的时候,TPS2412的BYP和GATE端的电压为22V,但是焊接了CSD17501以后BYP为22V,但是GATE却之后6.5V导致MOSFET 的Vgs = -5.5V,MOSFET的GS端为负电压,MOSFET肯定没有导通,请问为什么?