• TI有没有DAC输出支持按一定步长变化?

    大部分 DAC 都是通过接口写一个值,然后刷新一下,输出一个值。 如果我希望 DAC 的输出按照一定步长变化来实现,实现输出斜率可编程,比如: DAC 初始值是0x0000,我写成0xFFFF之后,它不是立马
  • dac122s085初始化,驱动不了芯片,请社区的哥哥们帮帮忙。

    这个初始化程序使我根据时序图写的,我调试过,串行发送的数据是对的,怀疑是时序的问题但是我看手册没发现有什么问题,还是改不出来。请哥哥帮帮忙。
  • 28004x DAC ADC loopback check

    我在ADC和 DAC 模块里面没有找到loopback相关的寄存器。请问f280049这个功能需要软件配置什么吗? 另外将 DAC 和ADC连接到一起是只需要选一个既有ADC功能又有 DAC 功能的引脚就可以了
  • PCM2707C用同轴输出S/PDIF频偏

    做好的板子,在输出同轴时,经常听到声音卡顿一下。时间间隔不固定,有时候三五分钟,有时候七八分钟。后来测量同轴输出的波形,感觉有点不对,麻烦TI的专家帮忙看看,原理图参考的也是官方原理图,没有变化。附图是原理图和在输出20Hz(前端调到20KHz波形也是这样)音频的情况下的波形。
  • DAC自校准问题

    使用的型号是 MSP430F2616 DAC 初始化时,校准一直不能通过。代码如下: DAC12_0CTL_bit.DAC12ENC = 0u; // DAC12 is disabled
  • LM5145输出DAC可调

    TI的工程师们,你们好!又要麻烦你们了!关于 LM5145 有几个问题想问一下: 需求:85°环境下,0V~+10V5A输出,-10V~0V5A输出,电压用DAC精确可调,精确到0.01V 背景:之前用过 TPS54336A ,想用两个并联输出,但是在常温30°下单路输出2A就很烫,而且有概率烧掉IC;改成负压后最多就只能出1.5A,2A也稳压稳不住了,我看过有用 TPS54335A 设计的负压文档,电路对比过也没问题,不知道什么原因不行;基于以上原因,所以就想用外部开关的...
  • adc32j22、dac37j82的jesd204b参数疑问

    参考E2E文章“JESD204B: How to calculate your deterministic latency”计算adc、dac的total latency,计算公式如下: 但是在adc、dac的数据手册中未找到上表中的参数。因此无法通过计算来确定最优的RBD值。是不是只能通过测试RBD=1~K来确定最优的RBD值?
  • 280049 DAC输出问题

    使用TI 例程D:\ti\c2000\ C2000Ware _3_01_00_00\driverlib\f28004x\examples\ dac buffdac_ex1_enable, 运行在TI的
  • DAC中setting time的理解?

    您好,对于一些低速精密DAC中,数据手册上看不到转换速率,一般都用setting time表示,网上看到一些回答,比如这个是网上的一个答案: 如果想用DAC输出1Msps的正弦波,那么要使用DAC的setting time应该满足:setting time < 1/1Msps=1us; 简单的说,1us的setting time对应的转换速率是1Msps? 请问是不是这么理解的?谢谢