E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 1,724 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
用光机上的HDMI接口连接电脑,选择video mode模式,为什么不能投影出电脑的画面,其GUI的图片如下图所示
lei jiang
Part Number: DLP LightCrafter 4500
23 天前
DLP 产品
DLP®︎ 产品论坛
RE: DLP4500: 如何保证4500与巴斯勒相机同步?
Jeremy_Wu
投影仪的曝光时间要和相机的相匹配。有同步信号连接。 https://www.ti.com/lit/pdf/dlpa036 Using DLP LightCrafter 4500 Triggers to Synchronize Cameras to Patterns (Rev. B)
3 个月前
DLP 产品
DLP®︎ 产品论坛
Answered
RE: [参考译文] DLP4710EVM-LC:CAN';t 投射或显示任何光/图案
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Miguel、您好: lightcrafter GUI 中显示的错误很可能是因为该 GUI 不支持 DLP 4710-LC EVM。 为了向您提供更多信息、 DLP LightCrafter Display GUI 专为我们的显示芯片组而设计。 但 LC 芯片组使用我们名为 CLB 的 DLP EVM GUI。 所以您下载的第二个 GUI 是正确的。 我注意到、在第二个屏幕截图底部…
4 个月前
DLP 产品(参考译文帖)
DLP 产品(参考译文帖)(Read Only)
DLP650LNIR: 关于设备构建,我的投影在1100nm之后没有信号
yuan gao
Part Number: DLP650LNIR 我的设备是一个空间频域成像系统,光源部分是一个氙灯(中科微能CME-Xe300F氙灯光源),然后接了一个单色仪(中科微能CME-Mo151双光栅单色仪,CME-G1200-300(1200g/mm,λp=300nm)CME-G600-1000(600g/mm,λp=1000nm))。然后通过光纤将光源引入光机,芯片是DLP650LNIR,光路是 DLP® LightCrafter 6500,红外相机是Bobcat-640…
3 个月前
DLP 产品
DLP®︎ 产品论坛
Answered
RE: [参考译文] DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDK:连接失败、";LCR4500_firmware_upload_in_progress";
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、用户: 也许另一个 USB 连接路由是使用 DLP Lightcrafter 4500 Control Software v4.4.1 GUI 中的源代码作为参考。 在源代码文件夹内有各种文件、其中包括 API 和 USB 文件。 mainappwindow.cpp 文件也是 GUI 调用和发送可用作参考的命令的方式。 您可以通过 dlpc350程序员指南了解更多代码…
9 个月前
DLP 产品(参考译文帖)
DLP 产品(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] DLP670S:DLPLCR67EVM 电压问题
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Brian、 我按照您的建议并测试了 DLP670S EVM 接地(TP8、TP9)与三个测试点 VOFFSET、VRESET、VBIAS (TP3、TP5、TP6)之间的电压。 测得的相应电压为2.558V、0V、0V、与规格表不匹配(10V、-14V、18V)。 我认为 DLP670S EVM 板未正确供电。 [/报价] 我已经使用 VDC 设置的万用表测试了这些值…
3 个月前
DLP 产品(参考译文帖)
DLP 产品(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] 关于 DLP-LightCrafter-Display-GUI-Installer-v7.4工具,如何编写和保存参数?
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! 我以前没有使用过这个工具、所以我不知道它是否起作用。 我们不使用该烧录工具、也不支持该工具、我们仅使用并支持 Total phase flash center GUI。 您可以自行试用 SP6100N 烧录工具、它可能类似于 Total phase flash center GUI。 此致、 亚历克斯·陈
8 个月前
DLP 产品(参考译文帖)
DLP 产品(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] DLPDLCR3310EVM:DLPDLCR3310EVM:我使用过程中它突然崩溃
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、用户: 您是否转到了该步骤? 您的闪存映像是否已成功创建? 在按下下图中的"是"后是否看到该错误? 执行此步骤后、您将必须使用 Austin 先前提到的方法、即使用新的 Flash 映像。 https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1170082/faq…
5 个月前
DLP 产品(参考译文帖)
DLP 产品(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] 如何仅使用一台计算机通过 DLPLCR65EVM (__LW_AT__同时控制三个 DLPLCRC900EVM)
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、S Q、 感谢您与我们联系。 DLP LightCrafter GUI 在 任何时候只能连接到一个 DLPC900系统。 谢谢! 此致、 艾什瓦里亚
6 个月前
DLP 产品(参考译文帖)
DLP 产品(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] DLPLCR55EVM:DLPLCR55EVM
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Shiyuan, 请参阅 DLP LightCrafter 单 DLPC900评估模块(EVM)用户指南 。 第7.9节介绍了如何对闪存进行编程。 第7.11节(注)介绍了如何使用 Boothold 跳线恢复系统。 此致、 艾什瓦里亚
4 个月前
DLP 产品(参考译文帖)
DLP 产品(参考译文帖)(Read Only)
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题