Part Number: DLP4710EVM-LC Other Parts Discussed in Thread: DLP4710LC 我们需要一个能够投影700nm~930nm波段的投影仪,我们打算在 DLP4710EVM-LC光机的基础上,将RGB三个通道的LED分别改为730nm、800nm、910nm的LED,请问这样改装是否可行?
如果这个方案可行的话,那么DMD芯片能够承载这个波段多大的光功率呢?DMD芯片会带来多大的光强损失?
期待您的回复!
Part Number: DLP4710EVM-LC Other Parts Discussed in Thread: DLPC-API , 使用DLPC-API示例代码中的dlpc347x_dual_samples.c时,图片投影错误,如下图所示:
上述图中,已知的错误有如下:
1、1bit横条纹黑白颠倒,如01被颠倒为10
2、1bit竖条纹中,第2、4幅图案也出现黑白颠倒问题
此外,在代码调试中发现,如果将长轴翻转、短轴翻转开启,会出现图案完全错误的问题…
Part Number: DLPC3479 Other Parts Discussed in Thread: DLP4710EVM-LC , 您好:
在dlp4710evm-lc _sch参考原理图里,DLPC3479主芯片的IIC1是1.8V,与DLPC3479从芯片的IIC0 3.3V直接相连,这个会不会导致主芯片IIC1引脚出现问题?比如电压超标(DLPC3479手册里15页,IIC1最高电压是1.96V). 是可以这样接吗?还是说原理图或者说明书里标注错误?
期待您的回复,多谢