• DLPC3439如何通过IIC设置Red/Green/Blue Duty Cycle

    你好, 请问下, DLPC3439 如何通过IIC设置Red/Green/Blue Duty Cycle
  • why uses a FPGA in DLPC3437 design, but DLPC3439 no FPGA?

    Hi, Sir, Recently, I'm study DLPC3437 design for 1080P projector, and found one FPGA in the reference design. But I remember no FPGA in the DPLC3439 reference design. and both platforms are 1080p, so can I remove the FPGA from DPLC3437 design for...
  • RE: DLPDLCR4710EVM-G2如何进行控制程序的二次开发?

    您好! 该API是针对DLPC34xx系列控制器,包含DLPC343x和DLPC347x。 API中的example是针对 DLPC3479 控制器的,但是部分是可以用于 DLPC3439 控制器,具体哪些可使用请参考programmer guide http://www.ti.com/lit/ug/dlpu035/dlpu035.pdf http://www.ti.com/lit/ug/dlpu081a/dlpu081a.pdf DLPC3479 比 DLPC3439 增加了light...
  • DLP4710不接LED是否可以??HOST_irq信号一直为高

    1)系统为 DLP4710 + DLPC3439 + DLPA3005 ,不连接LED情况下测试发现HOST_IRQ信号一直为高,测试3439的其他信号正常,是否和不接LED有关,能否不接LED也正常使用?按照时序测试RESET为高电平? 2) dlpa3005 上电后发现DMD的电源无输出,是否需要配置什么寄存器啊?其他小电源1.1V,1.8V,2.5V,3.3V等正常输出。 3) DLPC3439 是否有启动方式选择?在一篇文档中发现有个EXT_BOOT_EN,但是未发现有该硬件引脚啊...
  • RE: DLP4710亮白光,不显示内容 2颗DLPC3439+DLPA3005

    请问您的问题解决了吗?我现在使用GUI的测试图片也是在DMD上无显示
  • DLPC347x和DLPC343x 兼容设计

    作者:Kevin Shi 1. 概述 TI近期发布了针对于消费级3D机器视觉和3D打印市场的新型控制器-DLPC347x系列。它可以为主流的3D扫描仪和3D打印机带来精确的光控制和超高的图像质量。 新的DLPC347x系列控制器与针对显示市场的DLPC343x控制器类似。两个系列是pin to pin兼容并且只有几个引脚的定义不同。这意味着客户可以做非常少的修改,就可以将用于显示应用的驱动板修改为用于3D机器视觉和3D打印机应用的光控制驱动板。同时两种驱动板也可以实现兼容设计,这会在下文中讨论...
  • DLPC347x和DLPC343x 兼容设计

    作者:DLP China Team 1. 概述 TI 近期发布了针对于消费级 3D 机器视觉和 3D 打印市场的新型控制器 -DLPC347x 系列。它可以为主流的 3D 扫描仪和 3D 打印机带来精确的光控制和超高的图像质量。 新的 DLPC347x 系列控制器与针对显示市场的 DLPC343x 控制器类似。两个系列是 pin to pin 兼容并且只有几个引脚的定义不同。这意味着客户可以做非常少的修改,就可以将用于显示应用的驱动板修改为用于 3D 机器视觉和 3D 打印机应用的光控制驱动板...