• DLPC3478 TI EVM 参考设计连接不上 PC控制软件

    你好, 我们用TI提供的软件GUI尝试无法连接到我们的板子,总是提示Connected, Power Off, HOST_IRQ一直是拉高状态。USB接口芯片的配置确认没有问题与PC 端CYPRES工具可以正常通信,MSP430用的是TI默认的代码。目前因为无法连接PC端控制软件,所以无法更新3478的软件。 我们的系统是: DLPC3478 +DPLA3000+MSP430+ SCY7C65215A + DLP3010LC 2.1.0.7 GUI,请问: 1,我们的板子如何连接GUI并且下载3478代码...
  • DLPC3478投影灰阶图像出现问题

    现在使用的平台和相关配置如图1,在投影灰阶图像时会发现投影的图像不正常, 有条纹存在,亮度不连续。投影原图为图2,错误图像为图3。 请帮忙解答一下,谢谢。
  • RE: DLPC3478 内存问题

    您好! 感谢关注TI的DLP产品。 1. 可以储存超过1000个pattern的flash 是指SPI Flash吗? 是指SPI flash。 2. DLPC3478 内部存储为多大,64Mb? DLPC3478 的固件和pattern都是存储在外部SPI Flash中的。 谢谢
  • RE: 关于DLPC3478触发(Tring_IN)功能疑问

    您好! 可以在Batch file中将LED Disable,需要使用的时候在enable。 或者可以在batch file中配置为standby 模式,该模式下led是关闭的。 谢谢
  • RE: DLP3478在Internal pattern模式下,不同的pattern set切换需要消耗多长时间?

    您好! 感谢使用TI的DLP产品。 DLPC3478 在Internal模式下使用的是1D的pattern,因此一个pattern只需要保存一行或者一列的数据,数据量会小很多,因此载入时间或快很多。 谢谢
  • DLP3010量产问题请教

    请问: DLP3010 + DLPC3478 量产时,我想取消掉MSP430的主板。如果这样的话,我该如何把firmware和1D图片烧到flash中,有什么特定地址和顺序吗?
  • RE: DLPC3478+DLPA3000 LED输出电流问题

    因为我使用的是蓝光,同等电流下光强不如R,G。6A的电流是不够的。之前用4500是开放出PWM信号,外部电流源可以选择大功率。现在使用 DLPA3000 ,不知道如何增大这个电流。请大神帮忙解答疑惑。
  • RE: 如何让自己的DLP3010板子运行起来?

    您好! 感谢使用TI的DLP产品。 2. MSP430 上带了个SPI FLASH,这里面的程序从那里获取呢?不烧录是不是板子就运行不起来呢? ->如果是指 DLPC3478 的SPI Flash,该Flash用于存储 DLPC3478 的固件,如果没有该固件DLP系统是无法启动的。如果您是采购的第三方的光机,光机厂商可以提供该固件。 3. 还有没有其他地方需要设置的呢? ->烧写完成固件后,拉高Proj_on 后,如果DLP系统无误,会自动启动 谢谢
  • RE: 多bit图像的曝光问题

    您好! 感谢使用TI的DLP产品。 DLP可以支持连续地投影,也可以缩短曝光时间。 DLPC350 支持120Hz 8bit pattern,4K+Hz 1bit pattern, DLPC3478 支持360Hz 8bit pattern。2500Hz 1bit pattern。 正如提到的,通常使用多于1bit的pattern的时候需要Camera的曝光时间覆盖完整的DLP pattern的曝光时间,否则会造成信息的丢失,所以控制器中提供了可编程的Trigger in和Trigger...
  • RE: 第三方的DLP3010-LC开发板USB转I2C失败问题

    您好! 感谢使用TI的DLP产品。 GUI主要是为了TI的 DLP3010EVM-LC 而设计的,TI的EVM上已经集成了CYPRESS的芯片,因此GUI可以直接与EVM通信。 通常终端客户会直接发送I2C命令到 DLPC3478 而不使用GUI软件。 针对您目前的问题,有如下建议: 1.Cypress的芯片是需要配置的,请提供邮箱,我可以将TI EVM的配置发送给你作为测试,并且尝试使用相同的引脚来使I2C与第三方的EVM通信。 2.请直接与光机厂商沟通看是否有其他的通信方式支持...