• 求DLPC410开发板的尺寸图

    在官网上没有找到控制板的尺寸图,想固定安装,求问哪里可以找到? 谢谢大家
  • RE: DLP4100软件开发问题

    您好! 文档中确实没有该函数的说明,但是从描述看该函数的功能是write image to DMD和发送MCP,请尝试使用如下两个函数代替该功能。 Short LoadToDMD (short BlockNum, short DoReset) ; Short Reset(short BlockNum) ; DLPC410 的工作方式请参考: http://www.ti.com/lit/ds/dlps024f/dlps024f.pdf Best regards
  • RE: 我想问一下,如果需要使用DMD进行成像控制,需要用到哪些部件?是只需要控制板和DMD芯片么?那么评估模块是用来干什么的呢?

    您好! 是的,需要您自行搭建光路。 如下是DLP mirror如何工作的说明,复位命令是可指Mirror Clocking Pulses吗?该命令在 DLPC410 系统中由用户控制 http://www.ti.com/lit/an/dlpa008b/dlpa008b.pdf 具体控制方式请参考 DLPC410 数据手册。 http://www.ti.com/lit/ds/dlps024f/dlps024f.pdf Best regards
  • RE: 微镜定时脉冲

    您好! 感谢关注TI的DLP产品。 请问具体需要使用的是哪个DMD芯片组? 从您的描述看使用的是 DLPC410 或者 DLPC910 ,如果是,那么DMD的数据载入是按行载入的,需要保证一个行的完整,并不需要一个block全部刷新。比如: https://e2e.ti.com/support/dlp/f/94/p/681190/2509757 在 DLPC410 或者 DLPC910 的数据手册中有关于走线的要求,比如线长,可以作为参考。 另外,请问您具体需要的应用是什么...
  • RE: DLP4100 FPGA VHDL代码移植

    您好! DLPC410 的软件TI已经设计完成,只需要搭配 DLPR410 PROM芯片,就可以实现其全部功能。 Best regards
  • RE: DLPLCRC410EVM DLPLCRC410 评估模块

    您好! 1/3:Discovery 4100 Apps FPGA GUI_ PGen Code FPGA可以直接用在EVM上,其就是APPS FPGA的源码,您也可以参考 DLPC410 手册自行开发APPSFPGA的代码(通常用户的做法)。 2. 可以使用GUI控制 也可以根据该User guide自行设计: https://www.ti.com/lit/ug/dlpu039a/dlpu039a.pdf Best regards
  • RE: appsfpga中生成数据与DMD像素对应问题

    请参考DLPC410手册,第8.3.1.9节, DLP9500 是按行Load数据的,可以看到表3到表6即为4组16位数据线上输入的data与某行pixel的对应关系。以表3中DCLK EDGE-2,D_A(0)为例,即代表着在第2个时钟沿,D_A(0)数据线上输入的数据对应该行的pixel 0. Best regards
  • 请问,想开发一个DLP9500 DMD平台,硬件架构为K7+DLPC410+DLPR410+DLPA200+DLP9500,怎么进行?

    1. DLPC410 芯片手册、 DLPA200 芯片手册、 DLP9500 芯片手册都没有关于控制寄存器的描述,软件如何开发?如果是TI提供固件代码,请问在什么地方下?如何配置这些固件为我想要的工
  • DMD设计问题请教

    您好! 请问: 1.我们在TI购买 DLPR410 芯片时,其程序是否已经固化在里面,焊接好可以直接使用,不用我们再次固化?以及 DLPC410 + DLPR410 + DLPA200 + DLP9500 这套硬件架构和软件架构全部都已经定死了,设计者没有改动的空间?唯一可以改动的就是FPGA中的软件和硬件? 2.我们的应用场景想实现相机和DMD直接通信,拍的照片经过处理后,可以直接在DMD上进行显示,通信接口用以太网,是否可以实现? 3.如果我们想把4片9500拼接起来使用,变成一个分辨率更大的DMD...
  • RE: DLPC150搭配DLP2010支持Phased Mirror Clocking Pulse Steps吗?

    您好! 很抱歉造成您的误解。 我指的模式是指 DLPC150 的工作模式,比如24-bit Parallel Port Streaming Pattern模式、16-bit Parallel Port Streaming Pattern模式,Flash Pattern Display模式等,无法配置phase move运行模式。 Phase move模式主要是在一些尺寸更加大的DLP中可以控制,用户有更高的控制权限:比如 DLPC410 、 DLPC910 等。 针对您的应用,可以这样理解在trigger...