• DLPDLCR4710EVM-G2固件

    您好!我有台 DLPDLCR4710EVM-G2 ,想用来做3D打印,只用蓝色LED,请提供一下相应固件给我行么,谢谢!
  • DLPDLCR4710EVM-G2固件

    您好!我有台 DLPDLCR4710EVM-G2 ,原固件为dpp3439-dual-ASIC_1.6.0,想更新一下,但是在DLP LightCrafter Display v7.0 - 4710EVM中,简单模式及高级模式下都Update Flash Imag更新失败,下载最新版软件及固件,网站提示在更新,也下载不了,请问如何更新Update Flash Imag?再请将最新版软件和固件发我邮箱,邮箱为:1700142@qq.com,谢谢!
  • DLPDLCR4710EVM-G2如何进行控制程序的二次开发?

    DLPDLCR4710EVM - G2 提供了GUI,但是没有提供API,如我想自己编写控制程序,有何参考例程吗?
  • DLPDLCR4710EVM-G2运行例程后无法正常使用的问题

    工程师,您好,设备之前上电能正常工作,投影显示自带图案。 尝试运行“DLPC-API-1.1”中的API自带例程,当时出现投影图像变小,出现失焦和亮度变暗,感觉应该是程序通信控制功能启动了。 但是随后,重启设备,按sw1只能出现了复位操作,dlp投影失效了。 具体情况是,按下SW28后D43和D57常亮,然后按下SW21,只看到D56闪烁了一下,然后又回到只有D43和D57常亮的状态。 并且GUI无法获取系统的硬件信息,具体截图如下。 请问这个正常吗?是否出现了什么故障?如何排除? 谢谢! 祝好!
  • DLPDLCR4710EVM-G2 的规格尺寸

    您好,我购买了一台 DLPDLCR4710EVM-G2 ,我想将其镜头替换为其他的产品,但是我需要这个上面的几个螺孔的位置以及大小等规格,请问是否有规格说明书?
  • RE: DLPDLCR3310 EVM使用问题

    您好,我还想继续咨询一下 DLP4710EVM-LC 和 DLPDLCR4710EVM-G2 这两款产品,我看他们的价格相差较大,这两款产品均可以用来做结构光投影吗?或者哪一款更适合做结构光投影?谢谢。