E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 113 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
DRV8847: 驱动模式问题
yuanjun gong
Part Number:
DRV8847
资料手册内容中的并行模式的意思是否是可以把OUT1和OUT4接一起,OUT2和OUT3接一起来驱动一个电机,从而增大总的输出电流,
2 个月前
电机驱动器
电机驱动器论坛
Answered
RE: [参考译文] DRV8847:独立电桥运行时的电流调节
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Kuwahara-San、 可以在独立1/2桥模式下实现电流调节。 该图显示了一种驱动继电器或螺线管线圈的情况、在这种情况下未实施电流调节、但可以将电流检测电阻器连接到 ISEN12或 ISEN34、用于驱动 BDC 或步进电机的电流调节。 此致! 大卫
4 个月前
电机驱动器(参考译文帖)
电机驱动器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] DRV8830:能否将一个 DRV8830用作两个并联半桥?
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 嗨、Nick、 [quote userid="74117" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1304401/drv8830-can-one-drv8830-be-used-as-two-half-bridges-in-parallel 能否将一个 DRV8830用作两个并联的半桥…
3 个月前
电机驱动器(参考译文帖)
电机驱动器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] DRV8847:电机驱动分级
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Anna、
DRV8847
是一款双路 H 桥驱动器。 它可用于驱动不同类型的负载、但将其分类为步进驱动器是由市场决定的、因为该驱动器的目标是步进驱动器应用。 此致! 阿克沙伊
10 个月前
电机驱动器(参考译文帖)
电机驱动器(参考译文帖)(Read Only)
DRV8847: DRV8847PWPR 客户反馈物料引脚发黄
Betty Liu1
TI 认为已经解决
Part Number:
DRV8847
订单号 T03958316 下单型号
DRV8847
PWPR 数量1000pcs 您好,这个物料3月上旬下单了1000pcs ,客户反馈收到的物料引脚发黄,请确认是否物料有氧化问题 或者发黄的原因,是否为正常现象呢? 附件为物料图片以及标签
1 年多前
电机驱动器
电机驱动器论坛
Answered
RE: [参考译文] DRV8424:驱动单极或双极步进
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Akshay: 1.对于5线单极步进电机,每个绕组的中心抽头连接在一起。 我们是否可以忽略中心抽头并直接使用 DRV8424等双极驱动器? 2. 如果希望与单极(5线)和双极步进电机兼容、是否需要使用四通道半桥驱动器、例如 DRV8932、DRV8935、DRV8955、DRV8844、
DRV8847
、 和 DRV8412? 我看到过其他使用 DRV8825来驱动单极…
10 个月前
电机驱动器(参考译文帖)
电机驱动器(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] DRV8847:步进电机的位置检测
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好 Nison、 您将需要一个编码器来检测步进电机的位置。 通常、步进电机控制只是假设电机没有跳过任何步骤、并且自上次作为主控电机(使用限位开关或失速检测)以来没有手动移动。 这是一份有关 采用编码器且适用于 StallDetection 参考设计的闭环步进电机设计的应用手册 。 此致、 Jacob
1 年多前
电机驱动器(参考译文帖)
电机驱动器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] DRV8847:DRV8847S 的半桥输入
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Charlie、 上述问题是否能够解决? 如果是、我将很快关闭此主题。 此致、 Jacob
1 年多前
电机驱动器(参考译文帖)
电机驱动器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] DRV8847:推荐用于四相五线步进电机的电机驱动器。
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Charlie、 是的、大家都同意 、
DRV8847
S 似乎是最佳选择! 2018年发布、因此它不会太旧(2010年发布的 DRV8830)、具有所需的 I2C。 谢谢、 Jacob
1 年多前
电机驱动器(参考译文帖)
电机驱动器(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] DRV8847:通电后、DRV8847RTER 将发生短路
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! 当 ISEN 引脚接地时、不启用电流调节。 如何测量电机中的1.3A 功耗和0.1A? 发生这种情况时、电机驱动器是否将电机保持在位? 对于驱动器芯片的 RMS 保持电流、1.3A 似乎是合适的、但没有较低的电流调节值。 只是为了确保-您是否在解决短路问题后尝试更换 DRV8837芯片? 它可能因短路情况而损坏。 此致、 Jacob
1 年多前
电机驱动器(参考译文帖)
电机驱动器(参考译文帖)(Read Only)
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题