E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 202 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
RE: [参考译文] DRV8876-Q1:开关和电机电流
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Hey Labib、 是否可以尝试在没有环形压敏电阻的情况下重复测试? 我对它们进行了更多的研究、发现 电机端子上的环形压敏电阻也会导致观察到的尖峰。 当电压在电机端子上发生变化时、 压敏电阻最初用作高阻抗、直到电压超过其击穿电压。 此时、 变阻器会导通、从而 钳制电机两端的电压。 阻抗的这种突然变化会导致电流波形出现振铃、 从而产生负尖峰。 电机的相对较高的电感(13mH)也会导致负尖峰…
4 个月前
电机驱动器(参考译文帖)
电机驱动器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] DRV8876-Q1:电流斩波 nFAULT 检测
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Hiroaki-San: 是的、电容器的选择是相同的。 降低纹波电压所需的参数不变。 本应用手册在过去的许多电机驱动电容器计算中都经验证是成功的。 此致! 大卫
6 个月前
电机驱动器(参考译文帖)
电机驱动器(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] DRV8876-Q1:仿真工具建议
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Arun: PSpice 瞬态仿真工具是唯一适用于
DRV8876
-Q1的仿真工具。 我们提供用于分析和测试的评估模块。
DRV8876
-Q1 EVM 可在产品页面的"设计和开发"选项卡中找到。 此外、在产品页面上、您可以找到原理图和 Altium 设计文件、以便进一步了解 EVM 开发。 此致! 大卫
5 个月前
电机驱动器(参考译文帖)
电机驱动器(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] DRV8876-Q1:PSpice 模型中发生错误。
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Arun: 我能够在 PSpice for TI 中运行该模型、没有问题。 因此、该模型本身似乎不存在任何问题。 我不能评论 LTSpice 有什么或为什么这些陈述存在问题。 如果您可以从它们中找出什么是无效的(看起来可能是"{"和"}")、您可以修改模型并重新运行它。 PSpice for TI 不再将其识别为 TI 模型…
5 个月前
电机驱动器(参考译文帖)
电机驱动器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] DRV8876:内部使用的是哪个电荷泵?
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 国海市 ~VCP 引脚获取的电流不超过 μ A 5mA、该 VCP 可以用于外部电路。 此致、 巴勃罗·阿梅特
7 个月前
电机驱动器(参考译文帖)
电机驱动器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
[参考译文] DRV8876-Q1:DRV8876QPWPRQ1芯片的电源器件进行短路
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1262294/
drv8876
-q1-the-power-part-of-the-
drv8876
qpwprq1-chip-is-short-circuited 器件型号:
DRV8876
-Q1 大家好, 我们很抱歉打扰您…
已回答
7 个月前
电机驱动器(参考译文帖)
电机驱动器(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] DRV8876:您可以为6V 输液泵电机推荐一些电机驱动器吗?
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Adam、 kakula 说: 所需的预期速度和扭矩在下图中所示的红色 x 附近 我没有在图像上看到红色的 X。 kakula 说: 在高容量泵送模式下,它需要每隔几秒停止并重新启动(可能在相反方向)。 如果 FET 在此期间为 HiZ、这可能是一个问题。 我已经在使用 EVM 中烧录了非常快的加速/解加速。 电机开关方向时的高浪涌电流可能会触发 OCP 或导致损坏。 我无法判断该电机的浪涌电流是多少…
7 个月前
电机驱动器(参考译文帖)
电机驱动器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] DRV8876-Q1:DS 问题
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Yanan、您好! 对于您的第一个问题、添加一个外部电路可能会导致一些问题、因为内部电路(如图7-9所示)将在高阻态下保持在3.3V 左右的电压。 对于第二个问题、是否需要外部3.3V 电压源(您可以通过上拉至外部3.3V 电源来实现) 连接到连接到 IMODE 引脚的限流电阻器、以保持一致的电源、从而能够在防止短路的同时保持4级(高阻态)。 此致、 加亚哈里
9 个月前
电机驱动器(参考译文帖)
电机驱动器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] DRV8876:用 TVS 二极管短接 OUT1电源
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Mahboob: 回到我的原始问题。 您对此有任何见解吗? 极有可能、TVS 二极管的绝对最大值规格未被 EMF 破坏。 我建议联系 TVS 二极管的制造商寻求支持。 此致、 巴勃罗·阿梅特
9 个月前
电机驱动器(参考译文帖)
电机驱动器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] DRV8872-Q1:PSpice 模型
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Arun: [quote userid="580960" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1283332/drv8872-q1-pspice-model 能否为器件型号 DRV8872-Q1提供 PSpice 模型? 可在 TI.com…
5 个月前
电机驱动器(参考译文帖)
电机驱动器(参考译文帖)(Read Only)
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题