Part Number: TLV320AIC3104 请问该芯片是否支持如下应用:
模拟音频信号输入,同时输出iis 数字信号,并把这个信号同时输出到HP/LP out。
具体的信号线路如图所示。
之所以这样问,是我们看到datasheet里有类似:
DACs must be powered down in order to use ADC processing
这种说法。
如果可以这样使用,请问具体的涉及的寄存器有哪些,谢谢。
Part Number: TPA3123D2
原理图见上图。5,6脚输入,由语音合成芯片产生。电源是DC12V。右侧输出接8Ω/12W喇叭。
当刚上电时,电流一切正常,TPA3123芯片不发热。当播放过一次语音后,静态电流增大,功耗比刚上电时大了近1W左右。尝试过去掉输入,尝试过去掉输出端的E11和E12电容,尝试过改变C20/C25,C17/C22电容大小,都没有改变。用示波器测试21和22脚的输出,发现有差不多200KHz的左右的波形输出,幅值略小于12V(刚上电时,没有输出…
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1297243/tlv320aic3204-not-able-to-play-capture-audio-on-headphone 器件型号: TLV320AIC3204 您好…
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255 , TAS5634 , TAS5548 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1307182/tpa3255-audio-amplifer-for-70v-100v-line-to-drive-speakers 器件型号: TP…
Part Number: TMS320F28069 此芯片第一次烧录测试程序,可以链接仿真器,代码烧录进flash时报以下错误
Load program Error File: D\DSP CSS\Sci test\Debug\Sci test,out: Load failed.
C28xx:GEL Outout. Device Calibration not complete, check if device is unlocked and recalibrate.C28xx: GEL Output…