• RE: 如何生成用于tftp启动的bin格式的内核镜像?

    直接用make生成的zImage内核镜像,不需要改成zImage-am437x-evm一样的名字。 make ARCH = arm CROSS_COMPILE = arm - linux - gnueabihf - zImage http://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/docs/06_01_00_08/linux/Foundational_Components_Kernel_Users_Guide.html
  • TAS5701各电平正常但无输出

    参照TI的EVM板子画了一份pcb,测试发现输出差分音频无信号。信号输入选用I2S格式,FORMAT0、1、2=001,GAIN0、1=11。有I2S信号输入时,OUT引脚对地恒定是占空比为50%的方波,VPP=15V,VALID=1,BKND_ERR=0,有点静音了的感觉,但是mute引脚已经置高。 现问题是有输入的时候没有输出,负载为4欧姆喇叭,附上原理图一份,望各位帮助。谢谢。 TAS5701.pdf
  • TPS2379+UCC2897A POE供电模块ESD异常敏感

    TPS2379 + UCC2897A POE供电模块,设计完全参考EVM PMP7499,静电测试非常敏感,只能过400V,如果把PGND和GND通过电阻连接,则静电测试可以到4K,但是系统会因为共地干扰问题导致很大概率不开机现象,求解决方案。 谢谢 i1151d001 _ POE.pdf ESD异常敏感
  • RE: EVMK2HX 66ak2h12 K2KH-EVM SOC_UART串口不能输入问题

    陈慧 3. 在配套光盘中找不到 tisdk-rootfs-image, 安装 ti-processor-sdk-linux-k2hk-evm-06.00.00.07-Linux-x86-Install.bin后的的文件中也找不到 tisdk-rootfs-image。 需要自己编译生成? 按照这个链接编译看看。 http://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/docs/latest/linux/Overview_Building_the_SDK...
  • TMS320C6747 PDK例程使用问题

    我使用了ti-processor-sdk-rtos-omapl137-evm-06.00.00.07-Windows-x86-Install.exe中的例程GPIO_LedBlink_evmOMAPL137_c674xTestProject,演示现象正常,但是我想对输出的GPIO引脚进行修改的时候出现了问题,我按照 http://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/docs/06_00_00_07/rtos/Overview.html#processor...
  • 【工程师年度总结]】 C6000多核主题精选

    仿真器连不上板子 1. 如果是TI的EVM/DSK板无法连接仿真器,可以查看对应Processor SDK文档里的hardware setup来检查步骤是否正确。例如下面文档: Processor SDK RTOS Developer Guide http://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/docs/06_01_00_08/rtos/index_examples_demos.html#task-3-hardware-setup 强烈推荐下面的这篇application...
  • AM5728 pcie RC模式问题

    am5728 idk板,使用的 processor-sdk-linux 05.02.00.10。现在想把pcie用起来: am5728 配置为RC模式,通过pcie连接线和外部fpga(EP模式)进行通信。 我是个pcie小白,这两天才开始了解pcie的一些基础知识。而官方文档只有EP模式有较详细的描述,RC模式的说明很少,而且是基于Keystone的,和现在的大不相同: http://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/docs/05_02_00_10...
  • AM57XX IPC DEMO编译及使用

    作者: Denny Yang TI的新一代处理器平台AM57XX是多核异构结构的SOC,片上有一到两个ARM核(ARM CORTEX-A15)和一到两个DSP(C66x)核。AM57xx处理器是高度集成的器件,可用于实现高性能和多媒体应用。板载加速器提供加速视觉和深度学习功能,支持多个工业以太网协议和视频处理。多核SOC的软件相对单核系统比较复杂,TI的AM57XX的软件包是processor sdk( http://www.ti.com/tool/processor-sdk-am57x )...
  • 基于Sitara的Ali-IOT边缘网关设置方法

    作者 : Denny Yang, Hu ZongQi 简介:本文介绍了基于Sitara AM5749 平台的ali-iot边缘网关的配置方法。TI的新一代处理器平台 AM5749 是多核异构结构的SOC,片上有两个ARM核(ARM CORTEX-A15),两个DSP(C66x)核,两个EVE AI加速模块。 AM5749 处理器是高度集成的器件,可用于实现高性能和多媒体应用。板载加速器提供加速视觉和深度学习功能,支持多个工业以太网协议和视频处理。对比AM57XX家族其他产品, AM5749 支持完善的memory...
  • 11月27日TI直播间已答问题汇总

    11月27日TI直播间已答问题汇总 1、感觉IWR的例程还是比较少,请问除了mmwave_industrial_toolbox里面labs文件夹下面的例程以外还有其它相关的例程可用吗? industry toolbox中包含各种应用的demo,有很多呢 2、产品的抗干扰性能如何? TI芯片支持5G带宽,可以更方便支持频分,另外还可以通过不同的射频配置来进一步降低干扰的概率,还支持主动干扰检测 3、请问这个IWR6843AOP什么时间能够量产呢? 现在可以在TI estore购买EVM...