E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 2,428 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
RE: TMS320F280049C: 设置CAN波特率时,C2000例程上的bit-time给的20,我配成21、23、24总线上都没有数据,22、25就可以,其余配置我都没有改,只改了Bit-time,请问CAN总线上有数据或没有数据跟Bit-time不同有什么关联吗
Barbecue
参考文件:C:\ti\c2000\C2000Ware_5_01_00_00\device_support\
f28004x
\docs\DCAN_CANBTR_values.xlsx 该文件中绿色Bit-Time才是有效选项。
7 天前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
RE: BOOSTXL-BUCKCONV: CCS导入工程,编译出错
Yale Li 李耀先
是这个工程吗? C:\ti\c2000\C2000Ware_DigitalPower_SDK_5_00_01_00\solutions\tidm_dc_dc_buck\
f28004x
我这里没有问题
1 个月前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
TMS320F280049C: CCS11.1以及CCS12无法连接上debug
lics
TI 认为已经解决
Part Number: TMS320F280049C Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE 使用ccs11.1以及ccs12还有c2000ware C2000Ware_4_01_00_00\device_support\
f28004x
\examples\sci的例程,无法连接上TMS320F0049C launchxl开发板,在test connection时报错如下图所示
1 个月前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
RE: F28004x LaunchPad
Ben Qin
你好,你参考了这个文件吗? www.ti.com/.../spruik4a.pdf
5 个月前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
RE: TMS320F280025C: 在PBIST程序中发现Fail Status - Port 0/Port 1但是不知道其具体含义是什么,以及为什么要使用两个port。
?? ?
你好,非常感谢你的回复,我刚刚查看了该文件,该文件针对的是4x器件(下图)。我查看了4x路径下的pbist.c文件,并且对照文件中的流程图,流程图中两个status并不是对应两个port。同时在4x器件中pbist.h文件也定义了两个port,文件路径为C:\ti\C2000Ware_5_00_00_00\libraries\boot_rom\
f28004x
\rev0\rom_sources\
F28004x
_ROM\bootROM\include。但是有一点我可以肯定流程图中的两次status检查与为什么是两个port无直接关联…
1 个月前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
RE: TMS320F280049: TMS320F280049
Ben Qin
你好,请参考C2000ware中的这个例程: C2000Ware_5_01_00_00\driverlib\
f28004x
\examples\adc\adc_ex3_temp_sensor
2 个月前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
Answered
RE: TMS320F280049: 导入官方例程时提示缺少C2000ware路径下文件。重装C2000Ware没用。
Barbecue
已解决
可以看到CCS导入项目中使用相对路径来引用C2000Ware文件。 假设C2000Ware安装后路径为:C:\ti\c2000\C2000Ware_5_01_00_00 则你应该将项目文件夹tida_01604放在如下文件夹下后再进行导入: C:\ti\c2000\ C2000Ware_5_01_00_00\ aaa\ 其中aaa可以随意命名。 另外一种解决办法是修改后缀为projectspec的文件,修正文件中相对路径,这种操作复杂许多 还是假设 C:\ti\c2000\C2000Ware_5_0…
1 个月前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
RE: [参考译文] TMS320F280039C:将(TIDM-1000)代码从 F28004X 移植到 F28003X
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Cody: 感谢您的回复。 我们将按照您的建议工作、并会更新结果。 谢谢。此致、 Chaithanya
4 个月前
C2000™︎ 微控制器(参考译文帖)
C2000™︎ 微控制器(参考译文帖)(Read Only)
RE: LAUNCHXL-F280049C: C2000WARE中提供的ePWM样例代码debug时ecap部分出现波形异常+ADC采集异常
YAN. Y
1 示波器测试epwm是没问题的。 2 管脚我再检查一下,大概率是没接错的(其实教程里有说
F28004x
的ADC为pin 70)。 3 ADC的教程也是按步骤进行配置的。 请问一般什么情况会导致低电平测量异常呢,例如adc的配置或着硬件串扰问题
1 个月前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
RE: TMS320F280049C: 芯片内部有CLB(Configurable Logic Block),有使用CLB的说明文档和Demo吗?
Yale Li 李耀先
TRM中是相对较全的: sprui33g_TMS320
F28004x
Real-Time Microcontrollers Technical Reference Manual (Rev. G) Chapter 29 Configurable Logic Block (CLB) 还可以看一下Academy中CLB相关的培训及实验: https://dev.ti.com/tirex/content/c2000_academy_2_05_00_51/_build_c2000_academy_2_05_00_51…
3 个月前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题