E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 37,699 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
TAS5828M: GPIO口配置问题
Tengfei Sheng
TI 认为已经解决
Part Number: TAS5828M
GPIO
配置的寄存器功能,不知道具体怎么用。 60h 寄存器可以配置寄存器是输入还是输出, 61h~63h 寄存器选择的功能好像都是
GPIO
输出的功能, 64h 寄存器选择的是输入的功能, 65h 寄存器是
GPIO
的输出, 66h 寄存器是输出的反相。 1:60h 的输入、输出配置需要和 61h~64h 的配置匹配吗,比如 64h 选择输入的功能, 60h 选择输出的类型,会有问题吗? 2:65h , 66h 可以用来控制
GPIO
输出的高、低状态吗?只能在 60h 配置为输出时起作用吗…
7 天前
音频
音频论坛
Answered
AM625: A53 的 GPIO 可以直接被 M4 驱动吗?
Zhang yubiao
已解决
Part Number: AM625 Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG 市面上销售AM625 做的核心板引出的 MCU
GPIO
太少,有办法通过配置让 M4 驱动 A53 的
GPIO
吗?
已回答
15 天前
处理器
处理器论坛
Answered
AM6412: kernel层,设置GPIO的高低电平,API函数是那个?
Jkun Yang
已解决
Part Number: AM6412 我需要在kernel 层,串口8250,收发的时候,控制
GPIO
0_39,设备树里已经配置。 使用
gpio
_set_value,
gpio
_direction_output ,不起作用。 端口号是按照cat /sys/kernel/debug/
gpio
这里的数值计算的。 462 //
GPIO
0_39 423+39 在usr space也可以用echo 1 > /sys/class/
gpio
/
gpio
%d/value 等操作
GPIO
。 想问一下,在kernel层…
已回答
15 天前
处理器
处理器论坛
Answered
AM625: 如何在AM625内核驱动里申请GPIO并设置模式
zhongjie pan
已解决
Part Number: AM625 我在内核里增加了一个自定义驱动,请问在驱动里如何对
GPIO
设置输出模式, 之前我在335x芯片上是这么设置的, static int __init fl8_init(void) {int res =
gpio
_request(353,"fl8_spi_input"); printk("
gpio
_request res = %d\n",res); res =
gpio
_direction_input(353); printk…
已回答
28 天前
处理器
处理器论坛
TM4C129DNCPDT: GPIO口(port N)作为输入引脚,读取的data值不对。
yuan zhijun
TI 认为已经解决
Part Number: TM4C129DNCPDT void bsp_Init
GPIO
(void) { SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_
GPIO
M); SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_
GPIO
P); SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_
GPIO
Q); SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_
GPIO
N); HWREG(
GPIO
_PORTN_BASE…
3 天前
其他微控制器
其他微控制器论坛
AM623: GPIO通过设备树配置为中断模式的方法
buluyuxing
TI 认为已经解决
Part Number: AM623 想将A18这个引脚配置为中断模式,高电平触发,然后改写他的中断服务函数,应该怎么修改呢?在设备树上应该怎么修改呢
22 天前
处理器
处理器论坛
RE: IWR6843: 关于GPIO部分,例程、手册、CCS上寄存器数量不对的情况
Gary Lu
请以实际手册为准
1 个月前
传感器
传感器论坛
AM623: 内核GPIO中断绑定指定CPU核问题
喜东 梁
Part Number: AM623 SDK版本:ti-processor-sdk-linux-rt-am62xx-evm-09.00.00.03-Linux-x86-Install 在内核注册了个
GPIO
中断。
GPIO
中断里执行相关的用户代码段。 由于需要频繁的触发中断,需要将该中断及任务分配到其它核心上面去。 默认的是分配到CPU0上面去了。 目前尝试做切换,但没有效果。 另外,在内核驱动代码里,使用irq_set_affinity相关函数,将中断分配到指定的核上面去,也失败了。 irq_set_affinity函数返回失败…
17 天前
处理器
处理器论坛
CC2340R5: Power on Reset期間GPIO的狀態
Ryan
Part Number: CC2340R5 CC2340在我使用Reset觸發腳或是Power_reset()時,CC2340進行reset,而這期間
GPIO
會處於甚麼狀態? Input pull down嗎? 我測試的時候使用DIO11,從Syscfg先設定Input - Pull Up,但是我只要Reset,從示波器查看到他會有330ms左右被拉到Low,再跑回HIGH
3 天前
Bluetooth
蓝牙论坛
CC2340R5: 設定GPIO模式
Ryan
Part Number: CC2340R5 我想要在Code裡面實現設定
GPIO
的input跟output,以及High 跟 Low 目前設定是如下圖 只是用電表測試看起來並沒有效果,是我的設定中有那些遺漏或是設定錯誤嗎?
1 天前
Bluetooth
蓝牙论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题