Part Number: TMS320F280049C CAN驱动中 比特率设置成500k,Bit-time配置成20、22、25可以通过CAN盒接收DSP发送的数据,但是Bit-time配置成21、23、24收不到数据,其中这几种Bit-time中20和23的采样点位置都是60%,21、22、24、25采样点位置分别为58.5%、63%、64%、68%,可以排除硬件上的延迟时间问题,请问这个Bit-time配置不同为什么会导致总线上有数据或没有数据呢?
Part Number: TMS320F280049C CAN驱动中 比特率设置成500k,Bit-time配置成20、22、25可以通过CAN盒接收DSP发送的数据,但是Bit-time配置成21、23、24收不到数据,其中这几种Bit-time中20和23的采样点位置都是60%,21、22、24、25采样点位置分别为58.5%、63%、64%、68%,可以排除硬件上的延迟时间问题,请问这个Bit-time配置不同为什么会导致总线上有数据或没有数据呢?
Part Number: DS90UB949-Q1 Other Parts Discussed in Thread: DS90UB924-Q1 1.系统构成:MCU1与DS90UB949-Q1组成视频板,MCU2与DS90UB924-Q1组成视频播放板,视频板与播放板通过LVDS连接(同轴线缆连接)。
2. 问题1:现在MCU1与 DS90UB949-Q1的IIC通讯波特率设置为400K,目的是使用MCU1通过IIC与MCU2通讯,实际测得MCU2与DS90UB924-Q1的通讯波特率为66Kbps…
Part Number: INA226
故障描述:
我在板子供电但是并没有输入电压的时候,即VCC为0V的时候,对INA226进行通信,但是INA226反馈数据却是上面那个图的内容,4FF和2FF,就算我给VCC提供什么样的电压,电压反馈数据都不改变,电流的也一样,刚开始我以为是芯片的问题,但是我尝试用我的另一块单片机对其进行扫描,扫到了INA226读取和写入的地址,因此INA226我确信是在工作的,I2C总线上拉电阻在OLED上,我在INA226的scl和sda没有接上拉电阻,而我的OLED0…
Other Parts Discussed in Thread: PCF8575 , PCA9548A 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1308021/parameters-of-i2c-bus-capacitive-load 器件型号: PCF8575 主题中讨论的其他器件: PCA9548A 您好!…