Part Number: INA226 Other Parts Discussed in Thread: BQ24610 我在项目中使用了两片ina226,一片用于监测BQ24610给电池充电时的电流和电池电压,另一片用于检测一路buck电路的输入电压及电流。原理图如下
两路ina226模块挂载在同一片mcu的iic外设上,在测试代码时发现问题:当 BQ24610使用电源适配器供电时(未接入电池),输入电压为24.5v,电池充电电压设置为16.8V(4s锂电池),使用万用表测试16.8V无误,但此时ina226返回的Vbus电压仅有11…
Part Number: INA226
故障描述:
我在板子供电但是并没有输入电压的时候,即VCC为0V的时候,对INA226进行通信,但是INA226反馈数据却是上面那个图的内容,4FF和2FF,就算我给VCC提供什么样的电压,电压反馈数据都不改变,电流的也一样,刚开始我以为是芯片的问题,但是我尝试用我的另一块单片机对其进行扫描,扫到了INA226读取和写入的地址,因此INA226我确信是在工作的,I2C总线上拉电阻在OLED上,我在INA226的scl和sda没有接上拉电阻,而我的OLED0…
Other Parts Discussed in Thread: INA226 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1315216/ina226-sink-current-from-input-pin 器件型号: INA226 尊敬的各位:
大家好。
我们尝试在极低功耗和低功耗应用中使用…