E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 3 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
RE: [参考译文] 高可靠性部件
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Leonard、Artzy、 由于电流感应放大器的尺寸通常用于这些系统中、而其上的输入偏置电流的性质有所增加、因此在4-20mA 应用中通常不使用电流感应放大器、这看起来很直观。 对于 INA193-EP 或
INA271-HT
、正常运行时生成的最小感测电压必须保持在20mV 以上、并且线性运行区域为20mV 至100mV、这意味着将在该处获得最准确的信息。 5Ω 应用基于将输入范围精确映射到线性工作范围的…
2 年多前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] INA213:由于快速电压更换更换部件而造成损坏
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Ben, 版本A与版本B和C的区别在于内部ESD保护二极管及其结构。 在B和C版本中不存在在高压瞬态期间锁存的A版器件的内部组件,因此这些器件不能锁存,不需要稳定性规范(dV/dt)。 这里也讨论了这种差异 。 有关抑制高压瞬态信号的更多信息,请访问 :http://www.ti.com/tool/TIDA-0.0302万 INA210和INA282的增益误差规格实际上非常相似…
6 年多前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
INA271SHKJ 使用求助
user4250135
已解决
Other Parts Discussed in Thread: INA271 ,
INA271-HT
使用 INA271SHKJ 采集电流信号,当信号为 100mA x 1Ω = 100mV 时,室温下输出 1.973V,此时用手指按住 INA271 芯片顶部给其加温,输出增加至 2.2v 左右。如果放入高温箱,从室温加温至 150 ℃,输出甚至会在 1.6V 到 2.5V 之间的范围,严重超出器件的性能指标,尝试断开输出所连的后部电路,问题未改善。工作状况为:INA271 供电电压 3.3V, 3…
已回答
8 年多前
放大器
放大器论坛
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题