E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 247 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
INA826: 测量小电阻阻值设计是否合理
HJK
Part Number: INA826 Other Parts Discussed in Thread: LM317 , 如下图,先使用LM317产生一个10ma的恒电流,然后让该电流流过小电阻,用INA826去测量小电阻两端的电压,关于该设计有如下问题: 1. 该设计方案是否合理? 2. 当小电阻拿掉,即INA826正端接恒流源输出,负端接地,小电阻断开时,INA826A此时输出端是多少? 3. 输出端RC设计值是否合理
30 天前
放大器
放大器论坛
RE: INA826: 能否用于检测220V交流电上施加的隔离5V电源产生的电流
Amy Luo
首先需要说明的还是那一点,即两个电源只有共地才能连接在一起。 HJK 说: INA826的供电采用非隔离电源,也就是与220V交流电共地的电源供电,然后电流检测使用低侧检测(这样以满足INA826的共模输入范围),应该可行,不知道这是否适用于你的应用? 我这个回复可能不符合你的测试要求。 根据你的说明,你需要将220VAC和3V3DC 同时加到负载load上,且你要求测量 直流电电流大小,那么需要将采样电阻Rs串联在直流供电回路中。而检测电流运放需要与被测回路共地,因此检测运放需要使用非隔离电源供电…
24 天前
放大器
放大器论坛
Answered
RE: INA826: 仿真結果與理論計算的放大倍數不一致,電路如下
xian liu
已解决
明白了!非常非常感謝大神解惑!
3 个月前
放大器
放大器论坛
INA826: 差分输入范围
Tiewei Jiang
TI 认为已经解决
Part Number: INA826 如下图所示,左边220V和右边的15V电源隔离且不共地,正常给R16通入1mA电流,检测R16性能, R16两端电压不会超过15V, 左边的H桥会偶尔导通,R16两端会有短暂的220V电压,是否会对U7两个差分输入[1脚和4脚]损坏?
3 个月前
放大器
放大器论坛
Answered
RE: [参考译文] INA826:INA826 &;XTR117等效产品在-55°C 工作
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Cyrille: 我想知道 TI 是否能够根据要求对一批组件进行温度验证。 这不是我们业务的一部分。 可能存在第三方服务、该服务能够按需执行其他散热和/或性能特性、但我不知道此类服务。 如果这是航空航天产品、则 Hass ( 高加速应力筛选) 是标准的质量控制程序。 可以在交付前为产品实施筛选程序、或者在 IC 上或为应用在子模块级执行热筛选测试。 如果您有其他问题、请告诉我…
4 个月前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
RE: INA826: 的输入范围(VIN+-VIN-)、输出范围、增益及电源之间的关系
Kailyn Chen
您好,运放的输入输出电压都不允许超过供电电压。 输入输出最大电压能达到电源电压的叫轨至轨。 那对于INA826来说,输入能低至负压轨V-,也就是说输入电压最低能到V-。单电源供电的话就是可以输入0V。 输入电压范围可以参考数据手册Figure9-16,列举了单电源和双电源条件下的输入共模电压范围。 和增益的关系即为Vout=Vin*Gain<Vcc. https://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/ina826.pdf
4 个月前
放大器
放大器论坛
RE: INA826: 两个INA826AID串联多级放大,第二级的输出电压不是放大增益的倍数
Amy Luo
您好, 第二级由于输入共模电压限制,输出达不到正常的44mV*50=2.2V,如下截图所示, 上图是使用工具 Analog Engineers Calculator直接输入相关参数(器件型号、供电范围、增益范围、Vref电压、共模电压)给出的输出范围,为验证输入范围的正确性,您可以在下面链接下载这个工具: https://www.ti.com/tool/ANALOG-ENGINEER-CALC?keyMatch=ANALOG%20ENGINEERS%20CALCULATOR 为更清楚的使用这个工具…
4 个月前
放大器
放大器论坛
RE: INA826: INA826作为恒流源反馈电路的一些问题咨询
Amy Luo
可考虑在U1输出和反向输入端加RC补偿电路,如下类似电路可参考: Low-level voltage-to-current converter circuit
5 个月前
放大器
放大器论坛
INA826: 运放的输入输出范围
HJK
Part Number: INA826 您好,我这边使用恒流源测两根线之间(L1与L2)的电阻,原理图如下,恒流源电流10mA, INA826增益为5,电源为3.3V供电,有如下几个问题: 1. 当两根线之间是不导通时(即电阻无穷大时),INA826的输入与输出此时分别是多少? 2. 当两根线之间导通,电阻为4000欧时,此时输入是不是超过电源供电范围,设计是有问题的? 3. 或者有没有什么更好的器件或方案推荐,测量两根线间的电阻(0~4000欧,分辨率0.1欧)?
5 个月前
放大器
放大器论坛
Answered
RE: [参考译文] INA826:输出级失调电压是否以输入为基准?
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 嘿、Sebastian、 Vosi 是指 输入级运算放大器块的输入失调电压。 VSO 是指 INA 中输出级块的输入失调电压。 我制作了一个简要的方框图模型、希望这有助于简化模型。 以下示例适用于增益为2和10的情况。 请告诉我、这是否有助于澄清问题以及您是否还有其他问题。 此致、 克里斯·费瑟斯通
6 个月前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题