E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 285 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
ISO1050: ISO1050DUBR 连不上 换上 SN65HVD230DR 就连上了 ,都是1M can 需要注意点什么?
user1303469
已解决
Part Number:
ISO1050
ISO1050
DUBR 连不上 换上 SN65HVD230DR 就连上了 ,都是1M can 需要注意点什么?
已回答
1 个月前
隔离
隔离论坛
ISO1050: 问题描述如下:
Jianping Tian
Part Number:
ISO1050
近期储能项目组在测试控制板CAN电路时关于
ISO1050
DWR芯片有问题相咨询一下,详情如下: 测试工况: 测试 CANH CANL 隐性电压测试, CAN 盒侧和单板侧均未加 120Ω 电阻 测试问题:隐性电压为-675mV~900mV,超过-0.5V~0.05V的要求 测试波形如下: 咨询问题:若隐性电压出现如上图所示的毛刺,超过了隐性电压要求标准,是否对芯片有影响?是否会对CAN通信造成影响?贵司该产品是否对隐性电压范围有要求以及能承受的隐性电压范围是多少…
1 个月前
隔离
隔离论坛
RE: ISO1050: ISO1050与PCA82C251T-YM的CAN总线接一起总是通信故障
user4762349
这俩芯片接一起总是格式错误(28335控制)总线上的波形
3 个月前
隔离
隔离论坛
ISO1050: DSP和隔离CAN的数据通信异常
caishengjie caishengjie
Part Number:
ISO1050
ISO1050
在运行中,DSP接收信号正确,DSP的TX数据异常,更换IS1050的芯片后DSP的TX数据恢复正常。 1.
ISO1050
的RX损坏的话,应该是影响道
ISO1050
接收端的电平受到影响,而实际情况是电平任然是3.3V ,只是数据内容异常,这个情况是否合理?
4 个月前
隔离
隔离论坛
Answered
RE: [参考译文] ISO1050:CAN 总线通信错误
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Gary、 您似乎在 E2E 论坛( https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1249440/
iso1050
-output-wrong-results-on-can-bus )上两次询问了相同的问题。 由于您的第二篇帖子看起来像是包含有关此问题的更多信息并且是较新的、因此我…
8 个月前
隔离(参考译文帖)
隔离(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] ISO1050:增强型隔离器件采购
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Francis: 增强型绝缘(VDE 证书)、双重保护(UL 证书) 我们的产品系列中没有任何具有 UL 双重保护认证的隔离式 CAN 收发器。 关于 VDE 的增强型隔离认证、ISO1042已通过认证、满足 此标准(有关认证证明、请参阅该文档: https://www.ti.com/lit/cr/szzq123r/szzq123r.pdf )。 如果客户 可以使用 通过增强型隔离…
8 个月前
隔离(参考译文帖)
隔离(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] ISO1050:TXD 引脚 ISN';t 被拉至低电平
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Gerasimos: 感谢您提供原理图、显示该器件在您的设计中的连接方式。 在原理图中、我看到设计中的隔离式 CAN 收发器被标记为"ISO1042DWVRQ1"。 在您最初的帖子中、您提到正在使用的器件是
ISO1050
。 您能否确认您的设计中使用的是哪个器件? 您是否正在使用
ISO1050
、还是正在使用 ISO1042? 此外、在您的初始…
8 个月前
隔离(参考译文帖)
隔离(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] ISO1050:CAN 总线上输出错误的结果
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Gary、 感谢您的联系。 您能否确认
ISO1050
的哪个引脚编号与 您提供的屏幕截图中的不同波形相对应? 从您在之前的回复中已经提到的内容来看、我认为这是配置: 引脚2 (RXD)= 黄色 波形 引脚3 (TXD)= 绿色波形 引脚7 -引脚6 (CANH-CANL)=蓝色波形 我的理解是否正确? 如果不是、您能否在提供的屏幕截图中分享每个波形的正确
ISO1050
引脚编号…
8 个月前
隔离(参考译文帖)
隔离(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] 电源启动时序
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Lorenzo: 感谢您的耐心。 此上电序列是否足以保证总线输出保持高阻抗(输出无杂散换向)且 处于隐性状态、直到 Vcc2达到完全稳压状态? [/报价] 如数据表所述、器件的 CAN 总线输出引脚将保持高阻抗状态、直到 VCC2电压超过4V UVLO 阈值后发生在300 µs 附近。 如果 在 VCC2增加到超过此4V 阈值后在小于300 µs 时 实现了5V 稳压…
6 个月前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] ISO1050:芯片)ISO1050(脉冲电压?时是否存在损坏风险
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Wenhao。 感谢您分享更多信息。 因为 Vikas 目前正在旅行,我将帮助你在此期间的讨论。 如果我正确理解了您的问题、您主要会看到下面两个瞬态出现在
ISO1050
CAN 引脚上。 87V、持续20ns 的电压瞬变。 CANH 和 PGND 之间的3kA 照明电流。 87V 的持续20ns 电压瞬变 : 正如 Vikas 之前所述、我们认为器件可能能够承受这种电压瞬变…
10 个月前
隔离(参考译文帖)
隔离(参考译文帖)(Read Only)
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题