Other Parts Discussed in Thread: ISO6741 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/999882/iso7242c-adum141e-similar-part 器件型号: ISO7242C 主题中讨论的其他器件: ISO6741 你(们)好
请帮助查找…
Other Parts Discussed in Thread: ISO7242C 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/655774/iso7242c-q1-iso7442c-q1-pin-status-enable 器件型号: ISO7242C-Q1 主题中讨论的其他器件: IS…
你好,板子原理图是不是和附件一致?如果是的话,输出220VAC,供电应该是400VDC。
官网显示的指标:http://www.ti.com/tool/TMDSHV1PHINVKIT
Features
Piccolo or Concerto based control 400VDC Input
High Efficiency >96%
110/220VAC Selectable output
Grid-Tie with Enable / Disable
Quick start graphical…