E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 59 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
RE: [参考译文] ISO7741-Q1:VCC1≠VCC2条件
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Ohashi-San、 感谢您的跟进。 仅为一个 VCC 上电而不为另一个 VCC 上电或断电不会导致任何器件损坏。 由于该器件有两个独立的裸片、这些裸片都是独立供电的、因此不为其中的任何一个供电都不是问题。 该器件将遵循数据表中列出的功能表。 谢谢。 此致、 Koteshwar Rao
1 年多前
隔离(参考译文帖)
隔离(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] ISO6741-Q1:ISO6741-Q1增强型绝缘
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Imelda: 感谢您在 E2E 论坛上发布您的问题。 请注意、ISO6741-Q1的800Vrms 最大工作电压规格符合 DIN EN IEC 62368-1标准。 您的客户是否需要遵守此标准? 如果是、我同意您的意见 、即客户应考虑采用 DWW 封装的
ISO7741-Q1
、因为它可以满足大于1000Vrms 的增强型工作电压、符合此标准。 谢谢、 Saleem…
1 年多前
隔离(参考译文帖)
隔离(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] ISO7741-Q1:增强型绝缘最大工作电压与认证/规范间的关系
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Ivan、 CQC 标准是 GB 4943.1、这是设备级标准、而 VDE 标准是组件级标准。 在组件标准中、没有系统或设备级别限制。 例如、GB4943.1等设备标准根据海拔高达5000m、污染等级、 模塑化合物 CTI 等对设备进行了评分 这些限制不适用 、或者这些值对于组件标准是不同的。 因此、工作电压可能会有很大的差异。 为了正确地为您的应用选择合适的器件、您需要知道您需要遵守哪些标准以及系统需要哪些额定值…
1 年多前
隔离(参考译文帖)
隔离(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] ISO7742-Q1:I2C 隔离
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Piotr、 感谢您考虑
ISO7741-Q1
。 如果您需要两个双向 I2C 通道、请考虑使用 ISO1640-Q1、这是我们的隔离式 I2C 接口解决方案、可能更适合您的应用。 是否存在任何 I2C 上拉限制? I2C 上拉电阻器的值与系统相关、与总线电容密切相关。 有关 计算 I2C 上拉电阻器的更多信息、请参阅 ISO164x 数据表的9.2.2节详细设计过程和…
1 年多前
隔离(参考译文帖)
隔离(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] ISO7741:ISO7741
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Kiran、 遗憾的是、ISO7741和
ISO7741-Q1
是唯一具有 DBQ 封装选项的数字隔离器。 请单击 TI.com 上的"到货时通知我"以在有新库存时接收更新。 最棒的 Andrew
1 年多前
隔离(参考译文帖)
隔离(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] ISO6741-Q1:ISO6741-Q1的替代器件
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Srivatsa、您好! 如果您正在寻找直接替代器件、 则
ISO7741-Q1
可以替代 ISO6741-Q1。 推荐 使用的6通道器件为 ISO6760-Q1和 ISO7760-Q1。 对于5/0和5/1配置、请使用 ISO6761-Q1或 ISO7761-Q1、将未使用的引脚 连接到隔离器的默认状态。 ISO6760-Q1或 ISO7760-Q1也可用于5/0配置。 请注意 、目前…
1 年多前
隔离(参考译文帖)
隔离(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] ISO7241C-Q1:汽车和工业型号中的键合线差异
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Furqan、 感谢您的问题、欢迎使用 E2E! 在 材料成分搜索中搜索器件|德州仪器(TI)(TI.com) 将显示一份受限化学品测试报告、其中将详细介绍器件中用于安全和可靠性目的的材料、包括键合线类型和材料质量、键合线厚度信息、 但是、我们不共享信息。 提供的所有 质量和可靠性工具| TI.com 是我们可以公开提供的信息。 一般而言、我们不会提供上述公共工具之外的这些器件内部信息…
1 年多前
隔离(参考译文帖)
隔离(参考译文帖)(Read Only)
Answered
[参考译文] ISO7741:ISO7741FEDW
admin
已解决
Other Parts Discussed in Thread: ISO7741 , ISO7740-Q1 , ISO7740 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1121918/iso7741-iso7741fedw 器件型号: ISO7741 主题中讨论的其他器件: ISO7740…
已回答
1 年多前
隔离(参考译文帖)
隔离(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] ISO7741-Q1:输出电流
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好,Christian: 感谢您发布到E2E! 绝对最大额定值是指输出峰值,由于 15mA的输出峰值电流是ISO7741输出通道的绝对最大额定值,因此不支持任何>15mA的电流。 这 种配置似乎 接近我们的预期应用,因为我们的隔离器适合驱动电容小于15pF的高阻抗输入。 滤波器电容~22pF仍应正常,因为隔离器在实际输出引脚上使用22pF电容器时可能不会达到105mA电流。 …
2 年多前
隔离(参考译文帖)
隔离(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] ISO6731:引脚用于替代引脚
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Marvin、 感谢您的联系。 以下是按偏好顺序排列的引脚对引脚兼容建议: ISO6731-Q1 ISO7731 ISO7731-Q1 ISO7831 ISO7331-Q1 如果不同的引脚排列正常且客户希望重新设计、则可以考虑上述具有 xx41和 xx42通道型号的器件。例如 ISO7741和 ISO7742。 遗憾的是、不同产品的库存情况可能相似、但您可以检查这些器件以查看可用器件…
1 年多前
隔离(参考译文帖)
隔离(参考译文帖)(Read Only)
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题