E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 55 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
RE: [参考译文] ISO6740:如何避免输出不确定
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好,Darrah-San, 您能否详细说明不确定输出的确切定义? 我的客户不明白 VCCO=PD 时的输出是什么样子的。 它通常会像下面的线程中所讨论的那样悬空吗? https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/968767/
iso7760
-device-functional-…
11 个月前
隔离(参考译文帖)
隔离(参考译文帖)(Read Only)
ISO7760: Input threshold voltage hysteresis
Wong Steven
TI 认为已经解决
Part Number:
ISO7760
Hello ~ Our system VDD : 5V and want to know the “Input threshold voltage hysteresis” define and explane it
1 年多前
隔离
隔离论坛
Answered
RE: [参考译文] ISO7760-Q1:
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Shaun、 [引用 userid="531355" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum 1132048/
iso7760
-Q1/4203466#4203466"]我将在不同的低电压下使用 LDO。
ISO7760
-Q1是一款数字隔离器、其两侧相互隔离。 每侧 都需要一个彼此隔离的电源。 如果未隔离电源…
1 年多前
隔离(参考译文帖)
隔离(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] ISO7760:需要内部振荡频率
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 山本-圣、您好! 内部载波是一个低电压信号、因此与功率级别高得多的开关电源不同、它不会引起任何辐射。 我将在下面分享 ISO7741辐射发射测试数据供您参考、您可以看到、存在 ISO7741内部载波引起的辐射。 请告诉我是否还有其他可以帮助您的事情。 谢谢。 此致、 Koteshwar Rao
1 年多前
隔离(参考译文帖)
隔离(参考译文帖)(Read Only)
Answered
[参考译文] SN65HVD1050:热阻
admin
已解决
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1050 ,
ISO7760
, ISO6760 , TCAN1051H , TCAN1057A-Q1 , TCAN1051H-Q1 , TCAN1051-Q1 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1182335…
已回答
1 年多前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] ISO7760:静态电流
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好 Neel、 感谢您的联系。
ISO7760
没有专用的空闲或低功耗模式、因此、您可以将电流消耗表中列出的最低 ICC 值视为静态电流。 当所有输入为高电平时、该器件消耗的 ICC1和 ICC2电流最低、请参阅下表。 您可以将其称为静态电流。 如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。 此致、 Koteshwar Rao
1 年多前
隔离(参考译文帖)
隔离(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] ISO6741-Q1:ISO6741-Q1的替代器件
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Srivatsa、您好! 如果您正在寻找直接替代器件、 则 ISO7741-Q1可以替代 ISO6741-Q1。 推荐 使用的6通道器件为 ISO6760-Q1和
ISO7760
-Q1。 对于5/0和5/1配置、请使用 ISO6761-Q1或 ISO7761-Q1、将未使用的引脚 连接到隔离器的默认状态。 ISO6760-Q1或
ISO7760
-Q1也可用于5/0配置。 请注意 、目前…
1 年多前
隔离(参考译文帖)
隔离(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] ISO7760:替换 ADualM163
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Gareth、 感谢您的联系。 ADualM163采用16引脚窄体 SOIC 封装、目前此封装中没有任何器件。 因此、我对引脚对引脚替换没有任何建议。 如果另一个封装正常、则采用 DW 或 DBQ 封装的 ISO7763的功能应与 ADualM163等效。 如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。 此致、 Koteshwar Rao
1 年多前
隔离(参考译文帖)
隔离(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] ISO6720-Q1:输出状态未定
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 大家好、 感谢您的提问。 您的理解是正确的。 当 Vcco 为 PD 时、器件处于未确定状态。 在此状态下、器件的输出电压是不确定的。 正如您所建议的、使用下拉电阻器可确保此状态下的输出为低电平。 这是一个类似的帖子、如果需要、可以进行更详细的解释。 (23)
ISO7760
:需要澄清"未确定"输出状态-隔离论坛-隔离- TI E2E 支持论坛 如果您有更多问题…
1 年多前
隔离(参考译文帖)
隔离(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] ISO7760:ISO7760DBQR 缺货,是否有替代部件?
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 你好,蔡 感谢您的帮助。 目前,
ISO7760
DBQR 是 DBQ 软件包中唯一具有6/0通道配置的6通道设备。 我们没有任何其他设备可作为引脚兼容的替代产品提供。 如果可以重新设计,则最接近的替代方案将是
ISO7760
DWR 或 ISO6760DWR,它们采用更大的 DW 封装。 谢谢。 此致, 科特谢瓦·拉奥
2 年多前
隔离(参考译文帖)
隔离(参考译文帖)(Read Only)
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题