E2E™ 中文支持论坛
菜单
搜索
用户
菜单
搜索
用户
E2E™ 中文支持论坛
技术论坛
模拟与混合信号
数字信号处理器 (DSP) & ARM® 微处理器
微处理器 MCU
无线连接
DLP® 产品
技术文章
DLP® 技术
Think. Innovate
大学计划
嵌入式处理
工业
德州仪器招聘咨讯
模拟
汽车
电源管理
其它资源
意见与反馈
TI大学计划
文件中心
TI 培训
连接
取消
English
Green Deng
1 个月前
C2000™ 32位实时 MCU
C2000™ 32位实时 MCU
RE: 在LAUNCHXL-F280049C LaunchPad Kit 設定ADC
如果测试的信号源没有问题的话,ADC结果寄存器中的值就是接近4095。 你的电压信号有没有用例程来测过?例程的测试结果怎么样?对地串联的10k电阻是在LaunchPad Kit的基础上自己添加的吗?
Xuejie Zhang
6 个月前
C2000™ 32位实时 MCU
C2000™ 32位实时 MCU
[FAQ] 在LAUNCHXL-F280049C上能使用XDS100 USB串行端口吗?把J102上相应的信号焊接到XDS100仿真器上使用呢?
在
LAUNCHXL-F280049C
上能使用XDS100 USB串行端口吗?把J102上相应的信号焊接到XDS100仿真器上使用呢?
Annie Liu
8 个月前
C2000™ 32位实时 MCU
C2000™ 32位实时 MCU
[FAQ] CCS/LAUNCHXL-F280049C: EMUPack 8.0.903.4与LAUNCHXL-F280049C不兼容
器件型号:
LAUNCHXL-F280049C
工具 / 软件: Code Composer Studio 咨询问题: 最新的CCS EMU pack V8.0.903.4包含了更新过的XDS100仿真器固件(升级到FW版本2.3.0.16),该固件与
LAUNCHXL-F280049C
不兼容。 如果您尚未安装此更新,则无需执行任何操作。 如果您已安装此更新,则解决方法如下: 1) 点击此处 下载先前版本的EMU pack(V8.0.803.0) 2)安装EMU...
mangui zhang
7 个月前
C2000™ 32位实时 MCU
C2000™ 32位实时 MCU
RE: f280049c怎么设计最小系统
请参考TI的EVM板 链接如下 www.ti.com.cn/.../
launchxl-f280049c
got2b
9 个月前
C2000™ 32位实时 MCU
C2000™ 32位实时 MCU
RE: 更新CCS8.3后LAUNCHXL-F280049C开发板板载XDS110出现故障,如何解决?
我把问题描述准确一点。
LAUNCHXL-F280049C
开发板在CCS8.3之前,调试都没问题,更新到8.3之后出现上述问题。我用自己购买的XDS调试器调试开发板上的DSP,没问题。那问题基本确认就出现在板载XDS110上面了。
Green Deng
5 个月前
C2000™ 32位实时 MCU
C2000™ 32位实时 MCU
RE: F280049C CAN通讯不上
你用的是
LAUNCHXL-F280049C
吗?你的工程截图没有上传成功,请点击“回复”后,在回复框的右下角有个“高级编辑器”,在这个里面上传截图。 另外,你的适配器有介绍吗?因为板子上的CAN部分只是把CANH和CANL引出来而已,没有接转换芯片(如 MAX232 )的。最直接的,你可以用示波器测一下CANH和CANL引脚上有没有信号传输就知道有没有收发信息了。
user1431255
2 个月前
C2000™ 32位实时 MCU
C2000™ 32位实时 MCU
使用280049 CMPSS实现电流 CBC功能
大家好,使用280049 CMPSS实现电流CBC功能遇到问题:现象1 :同样代码在TI
LAUNCHXL-F280049C
开发板模拟触发和恢复PWM1和2 CBC功能发波关波正常,在控制板上波一直发不出来??现象2:带仿真器+LAUNCHXL板查看EPwm1Regs.TZCBCFLG.DCAEVT2 =1和DCBEVT2=1为什么还能发出波来?控制板同样有DCAEVT2=1 DCBEVT2=1没波发出,配置如下,请分析指导,急件,谢谢。 // ILA--->A5--->CMP2HP...
Coffee Ge73
7 个月前
C2000™ 32位实时 MCU
C2000™ 32位实时 MCU
【NEW】C2000 MCU 常见问题解答合集
[FAQ] C28x软件提示:如何查看软件示例与文档 https://e2echina.ti.com/question_answer/microcontrollers/c2000/f/56/t/172876 [FAQ] 在 LAUNCHXL-F28069M 上启用XDS100 USB串行端口 https://e2echina.ti.com/question_answer/microcontrollers/c2000/f/56/t/172299 [FAQ] TMS320F28379D...
user4499616
8 个月前
C2000™ 32位实时 MCU
C2000™ 32位实时 MCU
采用TMS320F280049C的CAN实例代码无法发出can报文,示例代码来自于C2000Ware_1_00_06_00
已回答
问题描述: 将 C2000Ware _1_00_06_00中的f28004x中CAN部分示例程序烧入开发板 LAUNCHXL - F280049C ,发现无法发出CAN报文 将示例代码中 波特率改为
TI 博客管理员
6 个月前
技术文章
嵌入式处理
电机控制软件开发套件启动新设计
作者:德州仪器马达控制解决方案全球业务经理Chris Clearman C2000™微控制器(MCU)已用于控制各类应用中的电机超过25年。这些电机主要是三相同步或异步电机,通过磁场定向控制(FOC)的技术进行控制,以提供有效的扭矩产生来最小化电能使用率。它们的应用范围覆盖低于100W的医疗工具到数百千瓦的工业机械。一些应用仅需要扭矩控制,其他应用需要稳定的速度,还有一些需要极其精确的位置控制。这些不同的要求需要多种解决方案,而德州仪器多年来通过其数字电机控制库、 controlSUITE™库...