E2E™ 中文支持论坛
菜单
搜索
用户
菜单
搜索
用户
E2E™ 中文支持论坛
技术论坛
模拟与混合信号
数字信号处理器 (DSP) & ARM® 微处理器
微处理器 MCU
无线连接
DLP® 产品
技术文章
DLP® 技术
大学计划
嵌入式处理
工业
德州仪器招聘咨讯
模拟
汽车
电源管理
其它资源
意见与反馈
TI大学计划
文件中心
TI 培训
连接
取消
English
Karen.Wang
1 个月前
电源管理
电源管理
LP5907 IQ 测试问题
在规格书中,IQ 这一项 : EN = 1.2V ,IOUT =250mA , 标的Iq 是250uA , 这个地方我有疑问,当有负载时,IN 端的电流理论上和OUT电流一样,在 EN = 1.2V ,IOUT =250mA 条件下,测量IN 电流约 250mA, 并未是规格书上的 250uA? 请问这项测试是如何测试得到的?
Karen.Wang
1 个月前
其它模拟产品
其它模拟产品
LP5907 IQ测试问题
在规格书中,IQ 这一项 : EN = 1.2V ,IOUT =250mA , 标的Iq 是250uA , 这个地方我有疑问,当有负载时,IN 端的电流理论上和OUT电流一样,在 EN = 1.2V ,IOUT =250mA 条件下,测量IN 电流约 250mA, 并未是规 格书上的 250uA? 请问这项测试是如何测试得到的?
Sunm.w
2 天前
电源管理
电源管理
RE: LDO的负载瞬态相应或负载调整率
请回答我的问题,无FB脚的
LDO
,负载的瞬态相应或负载调整率看那些参数,规格书中是否有此参数。 如有,请帮确认贵公司的
LDO
产品,量产时,如何控制相关参数的一致性。 如没有,帮确认一下,是否所有
LDO
都不会标示或无法控制与负载瞬态相应或负载调整率相关的参数。
user6358656
4 个月前
电源管理
电源管理
LP5912-3.3DRVT LDO输出4.12V,请帮忙
大家好,新做的一块板子,上面有一路
LDO
, 型号LP5912-3.3DRVT, 输入5.2V,输出得到4.12V,正常应该得到3.3V的, 很奇怪, 请问可能的原因是什么? 原理图如下:
Jiankan Weng
7 个月前
电源管理
电源管理
关于射频放大器的供电设计
已回答
您好,我最近在设计一颗射频放大器的供电电路,该器件对供电偏置顺序的要求如下: 首先,Vg供电为-1.3V; 其次,Vd供电为+3.5V; 最后,调节Vg至-0.46V。 我所构想的供电结构框图如下所示。由 TPS60400 将+5V转为-5V后,再由
LDO
_1转为-1.3V;而后由
LDO
_1的PowerGood信号去使能 TPS7A52 ,当 TPS7A52 正常输出+3.5V后,由 TPS7A52 的PowerGood信号去控制SPDT1开关,将-Vg由-1.3V切换为-0.46V。 关于单刀双掷开关的实现,之前想的是分别用一对PMOS、NMOS,默认上电时上面的那个MOS通,底下电阻分压的那个MOS断...
user5983202
2 个月前
蓝牙Bluetooth 技术
蓝牙Bluetooth 技术
CC2640R2 DC/DC LDO
请问 内部DC/DC及
LDO
之间如何切换 如何使用
LDO
模式和DC/DC模式?
Annie Liu
1 个月前
电源管理
电源管理
LDO与LC滤波
问题描述: 客户在电源使用中,要求输出纹波尽量小,但是又不想使用
LDO
。 解决方案: 可以在DC/DC后端增加LC滤波。 下面以 TPS84259 为例,比较几种配置下的纹波输出情况: 1.双输出电容输出情况下:此时纹波21mV。 2.采用4输出电容,进一步降低ESR :纹波有所降低,但是仍然有12mV 3. 增加
LDO
,降低输出纹波 :纹波效果非常好,只有3mV 4. 输出增加LC, 构成pi型滤波:纹波效果也非常好,只有2.9mV ...
user6325565
5 个月前
其它模拟产品
其它模拟产品
RF LDO Bypass怎么选择
1.在xWR1xxx中,是当选择三个发射天线时,需要勾选RF
LDO
Enable和PA
LDO
Disable吗,当只存在任意两个或一个发射天线不需要勾选这两个选项吗? 2.Supply IR Drop和IQ supply 是干啥用的,什么时候需要设置 谢谢
Chris Jiang
10 小时前
其它模拟产品
其它模拟产品
DRV11873 内部5V LDO 无电压问题
DRV11873 在应用中发现无法工作问题,测试内部5V
LDO
输出电压为0V。 做了如下尝试: 1.将外部5V电压强行接入IC的 5V输出口,Motor 工作正常; 2.担心5V电流超出负载电流20mA,通过外部仪器测试外接5V的电流,实测值为0mA(电流没有从这里流过); 3.断开外部5V的输入,神奇的是内部5V又有了输出,Motor又工作正常了(目前为止至少出现了两台没有5V输出的机器了)。 请问5V
LDO
的输出受什么控制?我们采用了50%占空比PWM的控制方式,时序是先输入PWM后12V上电...
user4583488
8 个月前
电源管理
电源管理
LDO电源芯片如何测试
请问TI有
LDO
/DCDC电源芯片的测试要求吗,比如测一些PSRR,0.1hz-10hz噪声,负载调整率等等诸多参数,请问有没有测试的方法文档
>