Part Number: LF412-N Other Parts Discussed in Thread: LF412
你好,关于LF412,我用PSPICE验证该运放的SPICE宏模型的遇到以下问题:
1.该模型缺少电压噪声和电流噪声参数,有更加准确的SPICE宏模型吗;
2.该宏模型开环输出阻抗为纯阻性的,而通过手册提供的闭环输出阻抗反算(Zout=Zo/(1+Aolβ))得到的结果不符合;
3.数据手册提供三种不同闭环放大倍数条件下的闭环输出阻抗曲线,利用上述公式计算出来的开环输出阻抗曲线差异巨大…
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Amy、
当尝试线性化 dB 值时、根据估算值可能会有相当大的差异。 数据表上的图形似乎是从物理打印输出中扫描的、这不能提供最佳的近似值、但您可以使用相当合理的精度来估算软件。
按照 Tim Green 列出的相同过程并计算10kHz 时的开环输出阻抗、我根据每条曲线得到了以下结果、并为了方便具有相同的 AOL 值而查看了一个频率。
AV = 1:0.3*(1+398/1…
Other Parts Discussed in Thread: LF412-N 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1035375/lf412-n-output-swing-to-maximum-voltage 器件型号: LF412-N 您好!
客户使用 LF412CN…
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Kai 正确、请提供您需要的图解信息。 LF412是一个非常旧的模型(2002年发布)、我不确定它的准确性。 很可能、该模型只有几条线长、并且仅大致对器件的小信号行为进行建模。
我会将 OPA2171视为更好的器件。 这是一个更新的流程、具有准确的更新模型。
谢谢、
Paul