E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 169 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
LM25145: LM25145使用中上MOS管90度发热严重,SW占空比跳变,COMP环路参数如何调节??
? ??
Part Number:
LM25145
LM25145
使用中上MOS管90度发热严重,SW占空比跳变,COMP环路参数如何调节?? 一、设计需求: VIN=36V VOUT=28V/8A FSW=500KHZ 二、测试情况: VOUT接入3.5Ohm电阻负载后,SW波形上下冲严重且上MOS-Q1温升较快,30分钟内可达80度,1小时后最终温度稳定在90度,整板周围器件温度可达75度,上MOS-Q1温度达到90度后SW波形占空比出现跳变,详见测试波形。 三、需要解决问题: 1.如何降低Q1-MOS温度…
7 小时前
API 解答
API 解答论坛
RE: LM5146: LM5146和LM5148以及LM25145驱动MOS能力问题
Johnsin Tao
Hi LM5146规格书描述驱动能力2.3A/3.5A,LM5148驱动能力2.2A/3.2A,LM5148驱动2.7nF负载,开关比LM5146驱动1nF负载还要快,这个应该和芯片内部驱动电路有关。 外置MOS选型只是尽量选Ci小或者Qg小,并没有计算数据,只是这样选择,电路效率会更高。
3 个月前
电源管理
电源管理论坛
RE: LM25145: 芯片不工作不输出驱动信号
Johnsin Tao
HI 输入电压提高相对应电感的峰值电流也变大,所以你首先需要检查功率电感饱和电流足够大,以及电流保护和高功率回路尽量小,这两者容易造成芯片过载保护。
4 个月前
电源管理
电源管理论坛
Answered
RE: [参考译文] LM25145:死区时间检测方法
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好 Kaji、
LM25145
会一直等到 HO 电压低于2V、然后才允许 LO 以较小的延迟开启。 在打开 HO 之前、它还将等待 LO 达到2V。 希望这对您有所帮助、 -奥兰多
1 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
RE: LM25145: 为何上下管的型号不一样
Johnsin Tao
HI MOS电流根据负载输出电流来结算,而Qg和Rdson只要关系到效率,选择尽量小只是为了更高效率。
1 年多前
电源管理
电源管理论坛
Answered
RE: [参考译文] LM25145:栅极驱动器设置和 ILIM 引脚额定值
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好 Kaijin、 是的、这可以使用栅极驱动器驱动双 FET。 它会在栅极驱动器上施加更大的负载、因此您可能会看到更慢的总体上升时间。 请注意 QG 非常大的 FET。 我们不建议使用用于 LO 的栅极电阻器、低侧 FET 需要强大的下拉电阻器来防止 MOSFET CdVdt 自导通。 如果您绝对需要用于 LO 的栅极电阻器、也可以使用下拉二极管。 您可以使用外部栅极驱动器…
1 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] LM25145:LM25145可堆叠吗?
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 产品文件夹如下: https://www.ti.com/product/
LM25145
我提到的技术文章是: https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/how-to-design-a-simple-two-phase-current-sharing-synchronous-buck-regulator-using-a-voltage…
1 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] LM25145:原理图审阅
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 此设计与 LM5145 EVM (5V/20A/225kHz)非常相似、因此您也可以在此处查看组件选择。
1 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] LM25145:LM25145
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 John: 请使用
LM25145
快速入门计算器检查补偿。 如果您有进一步的帮助、请发送文件以供查看。 请注意、对于施加的电压、陶瓷输出电容必须降额。 PS:3.3V/4A 通常使用具有集成 FET 的转换器、例如 LM61440。 相对于控制器、这是一种更简单/更小的解决方案。 此致、 Tim
1 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] LM25145:LM25145和 LM5145之间的区别是什么?#39?
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! 唯一的区别是输入电压额定值、42V 与75V。
LM25145
、LM5145和 LM5146属于相同的控制器系列、具有42V、75V 和100V 的输入额定值、因此可以使用 LM5145和 LM5146 EVM。 此致、 Tim
1 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题