Part Number: TPS54560B Other Parts Discussed in Thread: LM5088 , , TPS54160 客户有个电源设计,输入电压24V,单路输出-15V/2A,不需要隔离,客户想用TPS54560B 来做,希望TI 能提供参考电路原理图。我在webench 里案子这个要求输入,出来的推荐是controler 的LM5088,需要外加mosfet。是否TPS54560B 无法输出-15V/2A 这么大的功率?如果可以的话,能否帮忙提供参考设计图?或者您有更好的建议…
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Andy 您好!
似乎器件已损坏。 请更换 IC 和 MOSFET、将电源电流限制设置为~ 0.1A -0.2A、重新进行空载测试。 您应该使用 LM5088-2才能使用 RES 引脚功能。
-EL