E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 5 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
RE: [参考译文] LM331:LM566的替代器件
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Raymond: 正如您提到的" 您应该能够将 LM566替换为 LM331"。 但根据我们的设计、如果 Vin 增大、频率输出应该减小。 通过 LM331公式、 我希望这是不可能的。 另外、 根据我们的设计、Vin 在11V 到15V 之间变化 、各自的频率输出应以频率输出接收、 输入电压 输出 11 237.037 12 …
9 个月前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] LMC555:您好,Kato 或任何可以提供帮助的人。 问题与 CMOS LMC 556 1.5V 电源有关-来自 Andrew、North Wales - UK
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Andrew: LMC555是 CMOS 版本、LM555是双极版本。 它们都采用 PDIP 封装(为试验电路板布置)、如果您在最终确定 PCB 时选择进行切换、则也可以采用表面贴装。 就双封装而言、
LM556
没有 CMOS 版本(我看不到您提到的 LMC556)。
LM556
的电源电压范围为4.5V-16V。 有一个双封装 TLC556 (CMOS)、其电源电压为2V…
3 年多前
时钟和时序(参考译文帖)
时钟和时序(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] LM566 VCO、
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Paul: 我相信您询问的是
LM556
、而不是 LM566 、这是正确的吗? 此致、 ~Leonard
4 年多前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] LM5576:LM5576MH 和 LM557-Q1之间的差异
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! LM557-Q1和 LM557-Q0之间的唯一区别是汽车认证。
LM556
-Q0符合 AEC-Q100 0级标准、
LM556
-Q1符合 AEC-Q100 1级标准。 此致、 Katelyn Wiggenhorn
5 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] TM4C1294NCPDT:基于 Tiva 的工业仪表的产品和应用创意
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 这应允许您选择 HV 部件 www.ti.com/.../regulators.html 我已经使用了2575HV、我看到了一个新的更高电压部件
LM556
-Q1 Robert
6 年多前
基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)
基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)(Read Only)
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题