E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 145 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
LMG1210: LMG1210
?? ?
TI 认为已经解决
Part Number: LMG1210 Other Parts Discussed in Thread:
LMG1205
我们想了解几个问题点: 1.用在AUDIO classD 的应用: A.如何拿到参考设计(用GEN MOS 及 SI-MOS),输入为PWM或 PCM,输入电压为24--60V,输出为双路或单路桥接作为重低音驱动) B.是否
LMG1205
/LMG1203也可以做 AUDIO CLASS D应用 2.用在DC-DC的应用场景。
5 个月前
电源管理
电源管理论坛
Answered
RE: [参考译文] LMG1205:GaN 驱动器
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Naizeng、 您是否只寻找 GaN 半桥驱动器? 还有相当多的 GaN 低侧器件、例如 LMG1020、LMG1025、UCC27611以及某种 LM5114 (专为 Si FET 而设计、但也适用于 GaN)。 就半桥驱动器而言、有 LM5113。 最后、任何具有4-5V UVLO 的器件都可以驱动大多数 GaN。 它可能未像 LMG 器件那样针对5V 电压下的性能进行优化…
9 个月前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] LMG1205:可以驱动 MOS 数量的问题。
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Qianru、您好! TPS51604看起来最适合此项目、采用类似尺寸的封装。 此半桥驱动器采用2mm x 2mm 封装(而不是1.8mm x 1.8mm)、并且看起来它可以支持远高于所需阈值的电流: 要考虑的一个参数是30ns (典型值)的延长上升时间。 我们还有其他具有更短上升/下降时间和更高驱动强度能力的驱动器、例如 UCC27211A 、但这些驱动器将具有更大尺寸的封装…
10 个月前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
RE: LMG1205: LMG1205的dsBGA封装焊接
Johnsin Tao
HI 用热风枪是可以的,不需要加热台。 不过你最好是找购买芯片渠道的sales问一下焊接的制程,或者在互联网上查一下焊接。 我们这边主要是技术支持,对于芯片焊接并不熟悉,以前在工程端并没有接触过这类封装的焊接。
1 年多前
电源管理
电源管理论坛
Answered
RE: [参考译文] LM5170-Q1:具有 LM5170的外部栅极驱动器 LMG1205
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 由于我们在另一个名为"re :使用
LMG1205
和 LM5170进行 PSpice 仿真 "的线程中讨论了相同的问题、因此该线程可能已关闭。
1 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] 使用 LMG1205和 LM5170进行 PSpice 仿真
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Stefan: 非常感谢您的回复。 我希望大家也能解决趋同问题。 我将等待您的回复。 此致、 Siddheswar Sen
1 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
[参考译文] LMG1205:提高输出功率
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177405/
lmg1205
-increase-output-power 器件型号:
LMG1205
我需要使用具有15MHz 工作频率的
LMG1205
、请参阅
LMG1205
HBEVM 电路进行仿真…
1 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
RE: LMG1205: 使用方法以及死区问题
Johnsin Tao
HI 你可以在美国E2E上提问: https://e2e.ti.com/
1 年多前
电源管理
电源管理论坛
Answered
RE: [参考译文] LMG1205:D 类功率放大器设计问题
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Jia、 现在可以看到仿真工作正常。 我看到 HO 在高侧脉冲期间下降。 如果电路未按预期工作、您可能需要增加自举电容器的电容。 如果您没有任何其他问题、我将此主题标记为已解决、以帮助我们的记账工作。 此致、 Edthan Galloway
1 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] LM5177:采用 GaN 器件的 LM5177
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Harry: 感谢你的答复。 您能否帮助我们为 LM5177和 EPC2071之间的外部栅极驱动器提供建议? 这里的
LMG1205
设计是否正常?
1 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题