E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 232 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
LMH5401: LMH5401
? ?
TI 认为已经解决
Part Number:
LMH5401
Other Parts Discussed in Thread: THS3217 Dear Ti Team Please help provide the S parameter for
LMH5401
IRMST regarding SNP files Thank you
13 天前
放大器
放大器论坛
RE: LMH5401: 高速ADC输入端滤波器输入阻抗与输出阻抗问题
Gary Lu
个人理解因为RT是为了提供输入端的匹配阻抗,要确保信号传输的最佳性能,它的作用是匹配输入信号源的阻抗,并且以最大限度地减少信号的反射和损耗,从而要确保信号能够有效地传输到ADC。 如果不加RT的话,可能会导致信号的反射和损耗,从而就会影响电路的性能
4 个月前
放大器
放大器论坛
Answered
RE: [参考译文] LMH5401:输入电压/电流噪声图
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Milap、 我们没有此器件的电流噪声测量数据。 谢谢。 赫鲁迪
5 个月前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
LMH5401: 信号源输出信号通过balun转为差分信号后经LMH5401放大二次三次谐波过大
meter yang
Part Number:
LMH5401
信号源输出差模1VPP,共模GND的信号。经巴伦转为差分信号后接在
LMH5401
EVM板子的输入端(AC耦合)。 demo板电源由线性电源提供(正负2.5V/0.5A),放大倍数使用demo板默认的放大倍数(4倍)。 输出信号接到频谱仪进行分析,在100MHZ时二次三次谐波的SFDR位60DBFS, 在500MHZ时二次三次谐波的SFDR位50DBFS,在1000MHZ时二次三次谐波的SFDR位40DBFS. 这个结果跟手册中的二三次谐波指标相比恶化10DB以上…
5 个月前
放大器
放大器论坛
[参考译文] LMH5401:CMRR 变化
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1285855/
lmh5401
-cmrr-variation 器件型号:
LMH5401
您预计 CMRR 会随温度/负载/增益变化多少? 我正在设计一个具有严格 CMRR 规格的电路、想要了解我应该有多大的变化。 谢谢!
5 个月前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] ADS54J64:有关施加到输入引脚的电压的绝对最大额定值的澄清
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Adam、 很抱歉耽误你的时间。 建议使用的几种器件是 THS4541、
LMH5401
和 TRF1208。 对于几百 MHz 的频率、我认为 THS4541是最好的建议。 谢谢,Chase
3 个月前
数据转换器(参考译文帖)
数据转换器(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] LMH5401:将 FDA 用作差分放大器
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Hruday、 感谢您回来告诉我 有关这方面的内容。 我在提出这个问题时对 FDA 的实际工作原理了解有限。 我最初以为可以像传统(单端)差分放大器一样设置 FDA、但在 进行一些研究( 本应用手册 对我有帮助)后、我很清楚为什么必须平衡两个反馈路径。 那么、我的问题是、假设两个反馈臂都已平衡、
LMH5401
是否会 在该配置下用作具有良好性能的差分转单端放大器? 如果反馈平衡…
5 个月前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] LMH5401:将 LMH5041用作跨阻放大器
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 我知道,你要救我为 V9——你来吧, e2e.ti.com/.../0638.Current-sinking-DAC-through-
LMH5401
.TSC
7 个月前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] LMH5401EVM:阶跃响应欠阻尼、差分输出幅度有差异
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Yilun: 通常、减小增益应该可以改善瞬态响应。 我们有可用于
LMH5401
的 TINA 模型。 我附加 TINA 参考设计、您可以利用增益来获得所需的响应。 e2e.ti.com/.../0647.
LMH5401
tsc 谢谢。此致、 赫鲁迪
6 个月前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] LMH5401:使用直流耦合级联 LHM5401时的负增益问题
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Tsohan: 我可以在 OPA855阶段中看到两个问题 1.此器件的有效输入共模范围是从比 Vee 高1.1V 到比 Vcc 低0.4V、在您的原理图中它是0V。 因此、您需要将共模置于该 工作 CM 范围内。 2. OPA855是一款解补偿放大器、其 传统反馈网络 仅在增益大于或等于7V/V 时保持稳定 因此、您需要将其配置为>=7V/V 的噪声增益 此致…
10 个月前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题