E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 7 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
RE: [参考译文] LMV551-Q1:电流消耗
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Riccardo、 当出现空载时、流耗是一个静态电流值。 我可以通过 R1149、R1115、R1117看到输出中的接地电流路径、并估算出等效电阻为20.1k Ω、中间电源时的输出共模为~82uA 的额外输出电流。 器件消耗的电流将是静态电流加上输出电流。 我建议增大该路径中电阻器的尺寸以降低电流消耗。 另请更正您的输入滤波器、与以下主题中的建议类似。 https:…
2 年多前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TS321:功耗
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Kevin、 是的简单答案是,“它是5V*500uA 吗?” 正确。 有许多功耗更低、性能更好的放大器可供使用。 TLV9001是成本最低的器件。
LMV551
是一款电源电流最低的器件。 两者的速度与 TS321相似。
3 年多前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
低功耗运放推荐?
Simba Su
Other Parts Discussed in Thread:
LMV551
, TSV911 , TLV9051 , TLV316 我想选一颗低功耗运放,把200mv放大到600mv左右,单通道的,单电源3V供电的,我的采样速率在1M,请帮忙推荐,谢谢
4 年多前
放大器
放大器论坛
Answered
RE: [参考译文] LMV551-Q1:建议运行条件下的最大容性负载
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Basil:
LMV551
是一款微功耗运算放大器、针对极低电源电流而不是高电容驱动能力进行了优化。 请参阅第7.4.1.1节和图1。 因此、我强烈建议使用第7.4.1.1.1或7.4.1.1.2节中所示的补偿方法。 Kai
5 年多前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] INA826:INA826的最小输入信号是多少?
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好,Kai 我们需要在功耗和噪声干扰之间保持平衡,同时我们希望采用INA来注入共模噪声,同时考虑转换率和带宽,INA826是从TI INA服务器中选择的。
LMV551
周围的滤波器是高通,具有5kHz的切断频率。 我还在另一个链接中看到了您的回复: e2e.ti.com/.../286.4306万 ,感谢您的推荐,这真的很有用。 此致 贝松
5 年多前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
用LMV551和mos管做恒流源
xinguo zhang
Other Parts Discussed in Thread:
LMV551
用
LMV551
和mos管做恒流源,同相端输入0的时候,运放输出为什么是3v? mos管拆掉也一样。
LMV551.png
视图
隐藏
7 年多前
放大器
放大器论坛
Answered
RE: 请教运放的输入阻抗问题
user1455494
已解决
请问下,就针对
LMV551
这款运放的共模输入阻抗是多少呢?
10 年多前
放大器
放大器论坛
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题