E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 59 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
RE: TPS7A4701-EP: 啸叫
Johnsin Tao
HI 芯片不会啸叫,看看有没有电容电阻破碎之类(这个会有啸叫现象)? 其次你可以逐级确认,例如单独测试 tps7a4701,或者
LT1054
, 外部供电,然后带外部负载。
6 个月前
电源管理
电源管理论坛
RE: LT1054: 关于DCDC芯片输出电流大小的问题
Johnsin Tao
Hi 在上面你贴上来的图片中有figure5, 就是输入输出电流对应曲线,输出100mA, 输入对应120mA, 但是建议保留一些裕量。
9 个月前
电源管理
电源管理论坛
RE: INA351: 关于仪表放大器所需电流大小的问题
Amy Luo
jim lowen 说: 此外,我用的DCDC芯片是
LT1054
,它的最大输出电流可以达到100mA,但是它的输出电流一定可以达到100mA吗?这个输出电流和什么有关呢? 不一定,由后端负载决定。 jim lowen 说: 我在datasheet没有找到相关数据和表格。只知道可以通过调节R1和R2的阻值从而达到输出电压的不同,但是输出电流如何调节呢?
LT1054
是电源管理芯片,请到电源管理版块咨询,由电源工程师为您解答。
9 个月前
放大器
放大器论坛
Answered
RE: [参考译文] LT1054:LT1054、用于从+15V 生成-15V 电压
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Biju、您好! 感谢您使用 E2E 论坛、对于您的问题、我很抱歉告诉您我们不支持 LTSPICE 相关问题、您可能需要使用他们的论坛来查看您的仿真问题。 希望这对您有所帮助。 BR、 Haroon
1 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] LT1054:LT1054启动失败。
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 大家好、kwon、 我希望您的负载连接到正电压、这可能是您用作电荷泵 VIN 的负载。 如果是这种情况、您应遵循数据表图30中的建议、确保在
LT1054
启动之前输出不会拉高到 GND 以上。 不过、我的第一项测试是采用
LT1054
未启动的电路板之一、并将输入电容器至少增加到与飞跨电容器相同的电平、甚至更好地增加到飞跨电容器大小的4或5倍(或更多)。 如果这不起作用、请在启动期间使用示波器检查输入和输出电压…
1 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] LT1054:LT1054 CAP 最小电压?
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Brigitte、 感谢您的回答。 此致、 权
1 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
RE: 元器件替代
Kailyn Chen
您好,LT1078和LT1490 可以考虑OPA2244替代。 LTC1044可以考虑
LT1054
替代。 以上找的替代产品功能相同,电气特性最相似的器件。 所以具体电气参数的差异还需要对比二者的数据手册。 抱歉LT1077没有找到对应的器件可替代。
1 年多前
放大器
放大器论坛
Answered
RE: [参考译文] LT1054:加热问题
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Pedaiah、您好! 让我们后退一步、返回到您开始使用的电路: 1.当您从 LDO 为电荷泵供电时、当没有负载时、电荷泵的输出电压为-5V、但负载为50mA 时、电压为1.23V。 2.缓慢增大负载电流时,输出电压何时开始下降? 3.当您移除 LDO 输出端的磁珠并使用连接到磁珠所在位置的10V 电源时、电荷泵工作正常。 是这样吗? 4.缓慢增大输出负载时、请测量输出电容器上的输出电压和电荷泵输入电容器上的输入电压…
1 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] LT1054:输出电压低于预期值
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Allen、 这是该器件的正常行为、因为内部 MOSFET 中存在损耗来使电压反相。 使用电荷泵逆变器时、输出电压将接近输入电压的负值、但由于系统中的损耗、它不会恰好位于输入电压。 通常、当使用陶瓷电容器时、您可以在整个系统中略微降低阻抗、因此输入和输出之间的压降会稍微小一些、但始终会出现一些压降。 此致、 Brigitte
1 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] LT1054:开关电容器输入/输出上无 MLCC 去耦电容器
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好, 感谢您的帮助。 电容器不一定是钽电容器,陶瓷电容器也很好,总的来说,我建议检查您正在考虑的电容器盖数据表,并选择 符合您设计要求(性能,成本等)的电容器。 当您谈论电阻器与开关电容器串联时,您的意思是否如数据表第15页的图16所示? 在这种情况下,通常最好使用0欧姆占位符。 我很期待你的回答。 此致, EM
2 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题