E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 122 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
[参考译文] MAX3221E:MAX3221E
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1315876/
max3221
e-
max3221
e 器件型号:
MAX3221
E 您好 我正在 为我们的产品寻找跟进部件(不含 R)、但我的供应商提供了包含 R 的我部件编号。 请让我确认使用 R 和不使用 R 的部件号之间的差异。
MAX3221
EIPWR…
已回答
3 个月前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] MAX3223E:未使用的通道
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 MAX3223E 支持500kbaud 并具有自动断电和良好的 ESD 保护功能。 类似的1+1器件也是
MAX3221
E/TRS3221E (250kbaud)或 TRSF3221E (1000kbaud)。
5 个月前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] SN65HVD72:原理图审阅
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 请注意、ESP2-232是电压高达±15V 的电气标准;RS 不支持该标准。
MAX3221
等 RS 至232收发器或 SN65HVD72等 RS 至485收发器的用途是在不同电气协议之间进行转换。 这不是你想要的。 我不知道你想保护什么。 对于过压、可以使用原理图中所示的 TVS 二极管。 要将 ESP32与外部引脚隔离、可添加诸如 SN74AUP2G17的缓冲器。
5 个月前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] MAX3221-EP:关于 MAX3221-EP 的电荷泵电路
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Parker、 很抱歉延迟回复。 感谢您的答复。 我计算过 V+为 Vp、 这与您提供的答案相同。 我的问题解决了。 谢谢你。 祝你一切顺利。 Awamura 稔
9 个月前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] MAX3221-EP:需要输出阻尼电阻
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Minoru: 我同意克莱门斯的以下声明: user5398261 说: RS-232规范要求边沿的转换率低于30 V/μ µs s。 对于这种缓慢的边沿,不需要阻尼。 在这么低的转换速率下、我们预计发生的过冲/下冲很小、因此不需要串联电阻来缓解此类电压噪声。 user5398261 说:
MAX3221
-EP 包括可实现此限制的电路;请参阅 SR (tr)规范。 在数据表中…
9 个月前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
Answered
[参考译文] MAX3221-EP:关于接收器输入电阻值
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1242125/
max3221
-ep-about-input-resistance-value-of-receiver 器件型号:
MAX3221
-EP 各位、 我们的项目需要将 RS232信号转换为 TTLorCMOS、反之亦然。 …
已回答
9 个月前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
RE: TMS320C6678: TMS320C6678接网口方案
Shine
可以参考TI的EVM板,上面有网口。 https://www2.advantech.com/Support/ti-EVM/6678le_of.aspx 6320.TMDSEVM6678L_Technical_Reference_Manual_2V01_0320.pdf
3 个月前
处理器
处理器论坛
RE: MAX232: 关于RS232接口芯片防护的问题
Kailyn Chen
您好,我看了下我们的收发器,232的收发器有集成短路保护的,但是针对IO开路保护。其他的RS232器件比如MAX3227/TRS3227的ESD防护等级要比MAX232 好一些。 短路保护的收发器比如RS422或者RS485会有。 那对于RS232来说,如果需要对IO进行短路保护,可以考虑使用TVS。 我看在这个帖子里推荐的是 Bourns 公司的TBU-CA系列保护器件。 您参考下: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface…
6 个月前
接口
接口论坛
Answered
RE: [参考译文] 适用于 RS232的 SN65HVD31DR
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Bhagavath: 话虽如此、我想我们有几个选择-但我要首先说、它们不能直接兼容封装、因为 RS -232器件具有集成的电荷泵、需要4个外部电容器。 在这个特定配置(1T1R)中、我们的所有器件都具有自动断电功能、但如果不需要、也可以将其禁用。 下面显示了一些可能的选项:
MAX3221
和
MAX3221
E ("E"具备增强的 ESD 保护-但除此之外非常相似…
8 个月前
数据转换器(参考译文帖)
数据转换器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] MAX3221:器件不工作
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Shinu: 是、理论上、串联电阻器与 RS-232负载相比可能过大、并会导致问题。 我不认为此设计中存在问题的原因有两个方面: 在 RX 路径上、电阻为200欧姆-如果在没有任何额外串联电阻的情况下连接到此器件上的 RIN 的 DOUT 路径、您应该会看到初始信号的~6%的最差压降(假设 RIN 负载是最差情况下的阻抗- 3k) -在这种情况下-0.7V 的信号似乎是低的…
11 个月前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题