E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 8 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
RE: [参考译文] CCS 未在用于 CI 构建的 Windows Docker 容器中检测已安装的编译器工具
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 所以我找到了一些有趣的东西! 我有一台 PC、安装 了 win10、并且安装了 CCS 11.2、命令行为"--mode unused --disable-components PF_MSP430、PF_MSP432" 然后安装了 ARM 编译器并尝试使用命令行命令来查找 ARM 编译器、它就像 Docker 容器一样失败! 因此、您只需在普通系统上自己复制…
5 个月前
Code Composer Studio™︎(参考译文帖)
Code Composer Studio™︎(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] MSP430AFE223:交错有源钳位反激式转换器
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Ashvin、 您似乎正在尝试生成全波整流器类型的输出。 我建议: 调制 PWM 占空比。 您将需要改变占空比、而不是将占空比保持在50%。 例如、将占空比从10%更改为90%、然后再返回10%以获得"arch"效应。 2.您将需要一些无源滤波器来平缓 PWM 输出(符合规格的某种 RC 电路)。 这将使波形平滑。 您将需要计算速率以更改占空比和…
4 年多前
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] MSP430F6726:实施单相电表
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Pavel、 编辑:我没有读过您的第一个错误。 您已经执行了此操作、我没有注意到。 [引用用户="Pavel Kristov"] 我们尝试在 io.h 中添加以下行 #Elif defined (_MSP430F6726__ ) #define _MSP430_6726__ [/报价] 对于您的第一个错误、您处于正确的轨道上。 基本上、您需要再添加两行、将此定义链接到相应的头文件…
6 年多前
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
MSP430F5529头文件的不解?
xiaolu liao
已解决
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553 , MSP430F5529 , MSP430G2533 , MSP430F1101 , MSP430F1101A , MSP430F1111A , MSP430F112 , MSP430F1121 , MSP430F1121A , MSP430F1122 , MSP430F1132 , MSP430F122 , MSP430F1222 , MSP430F123 , MSP430F1232 , MSP430F133 , MSP430F135 …
已回答
11 年多前
MSP 低功耗微控制器
MSP 低功耗微控制器论坛
RE: 求推荐MSP430开发板
Guangwei Ren
手册内容非常全,我选430就看这个。
MSP430选型手册.pdf
10 年多前
MSP 低功耗微控制器
MSP 低功耗微控制器论坛
RE: 强烈期待!!MSP-EXP430FR5739 实验板应用经验有奖大分享!
无声笛在听风
MSP-EXP430FR5739 实验板是用于 MSP430FR57xx 器件的开发平台。它支持新一代采用集成铁电随机存取存储器 (FRAM) 的 MSP430 微处理器设备。该实验板与 CC2520EMK 等众多 TI 低功耗射频无线评估模块兼容。实验板能帮助设计者快速使用新的 MSP430FR57xx MCU 进行学习和开发,MSP430FR57xx MCU 提供了业界最低的整体功耗、快速的数据读取/写入和无可匹敌的存储寿命。MSP-EXP430FR5739 实验板能帮助您评估和推动数据记录应用…
MSP430.pdf
10 年多前
MSP 低功耗微控制器
MSP 低功耗微控制器论坛
回复: 轻松秀一下,MSP430 LaunchPad 等你拿!
Jinhua Yu
MSP430™超低功耗微控制器 2012上半年 芯片比较和价格手册.pdf
11 年多前
MSP 低功耗微控制器
MSP 低功耗微控制器论坛
回复: 430单片机区别
Lina Lian
其实可以直接从 www.ti.com ( MSP430新手入门 )上直接找到。或者从附件总表中查看。上面有全系列的MSP430的资源概述。
MSP430_Brochure_Chinese.pdf
11 年多前
MSP 低功耗微控制器
MSP 低功耗微控制器论坛
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题