• RF430FRL15X NFC RFID reader app

    你好, 我们在测试RF430FRL15X EVM时,用配套的读卡器读数正常,但用手机读卡时失败.提示如下; 有专门app来读取这个 NFC吗? :
  • RF430FRL152H nfc软件开发

    之前是用官方PC GUI配置发送指令已能实现温度上传。现在想更好的控制程序,现在打算用修改官方参考例程NFC Projec,如何用此例程实现NFC通信???这个例程无法直接运行通信。用这个例程实现有线烧录编程问题如下: 1.该例程怎么把实现数据的发送和接收,需要自己写ISO15693协议吗,还是RF stack已经实现了,如果已经实现了API在哪里? 2.NEDF_Message映射到FRam的作用,它和数据发送接收间的关系是怎么样的? slac691f.zip
  • RF430FRL152H nfc软件开发

    之前是用官方PC GUI配置发送指令已能实现温度上传。现在想更好的控制程序,现在打算用修改官方参考例程NFC Projec,如何用此例程实现NFC通信???这个例程无法直接运行通信。用这个例程实现有线烧录编程问题如下: 1.该例程怎么把实现数据的发送和接收,需要自己写ISO15693协议吗,还是RF stack已经实现了,如果已经实现了API在哪里? 2.NEDF_Message映射到FRam的作用,它和数据发送接收间的关系是怎么样的? 官方参考例程 slac691f.zip
  • 13.56MHz NFC芯片 RF430CL330H的NDEF格式问题

    各位TI的工程师们,你们好,最近我刚接触 RF430CL330H ,对NDEF格式有点疑问: 与我网上查到的资料不一致, https://blog.csdn.net/lovoo/article/details/52304153 。 请解答一下,谢谢。 官方文件编号为:sloc303 《 DLP-RF430BP Example Code》 NDEF格式如下: #define RF430_DEFAULT_DATA { \ /*NDEF Tag Application Name...
  • RE: CC2652R_SDK_BLE問題

    HI VIKI 那在 CC2652R 配simple_peripheral專案在要那裡做這些配對的設定??? 還是simple_peripheral不能做這些配對設定???要換別的專案?? "• just works (Secure Connections or LE Legacy):用于配对没有显示没有输入的设备,主动发起连接即可配对,用户看不到配对过程。例如连接蓝牙耳机。 • passkey entry (Secure Connections or LE...
  • TRF7970A后端加射频功放引起系统噪声过大以及SPI时序问题

    老师好! 公司最近在使用 TRF7970A 开发一款NFC设备,由于在后端加了一个3W的射频功率放大器,导致电路噪声大导致MCU不能正常工作,现在想改进这一电路,有几个问题想请教您: 1.TRF7970的几个地(VSS_PA,VSS_RX,VSS,VSS_A,VSS_D)如何连接才能使噪声最小化? 我的计划是VSS_PA,VSS_RX相连作为PA_GND,VSS,VSS_A,VSS_D相连作为GND,PA_GND与GND通过磁珠单点连接,是否可行?关于接地,有哪些更好的建议? ...
  • RE: 【分享】TI线上培训汇总

    看了别人的评论,我深感压力,我之前的那个评论的话, 感觉距离大奖还有一定的距离。所以我又仔细的写了一篇评论。冲击一下大 奖,认认真真参加这个活动。 ( 1) 让工业 4.0成为现实 - TI 无线连接技术解析 ,这三个视频我都看了。 1、从分享汇总第一个视频开始看吧。Ti无线连接技术让工业4.0成为现实。Ti无线连接,我真的不了解是什么东西,所以我看了一下。工业4.0,嗯,我还没有理解这个概念。所以根据这个视频学习了一下工业4.0的概念和ti无线连接技术是什么东西。 2、第1个视频我就遇到了问题...
  • [常见问题解答] MSP432 SimpleLink MCU常见问题

    本 FAQ 旨在解决人们对于新型MSP432P4xx MCU 有可能存在的最常见的问题。请先阅读这篇帖子以了解 MSP432 MCU 的方方面面。本 FAQ 目前所涵盖的主要议题如下: MSP432 MCU 概述 MSP432 资源清单 MSP432 MCU 的主要特点 MSP432 MCU 的更多技术细节 MSP432 工具、IDE 和调试 MSP432 LaunchPad EnergyTrace + 技术 TI 云开发工具 MSP432 MCU...