E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 7 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
RE: [参考译文] DRV8350H-EVM:过流故障
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Gagandip Singh Dadhwal: 我认为最好的做法是找出针对 DRV8350的 EVM 中所用放大器的增益。 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/
opa374
.pdf?ts = 1699915207031&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252F
OPA374
…
4 个月前
电机驱动器(参考译文帖)
电机驱动器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] INA180:输入和输出滤波器
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 嗨、Tomer、 Javier 不在办公室、但我将回答您的问题。 INA180A1 (增益为20V/V)可替代
OPA374
(以及周围的反馈差分电阻器网络)、因为这是一种直流返回电流配置。 INA180A1还具有350kHz 闭环带宽和2V/us 压摆率、因此、如果占空比不是太低、应轻松跟踪10kHz 信号。 作为参考、OPA372 (6.5MHz 单位增益带宽)将具有6…
1 年多前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: TLV170: 表述问题
Kailyn Chen
已解决
您好,这是英文版原版的介绍,可以看到零点频率大于电路带宽,是满足要求的。中文版翻译错了,感谢您的指正。 另外,我把英文版的附上。 Analog Engineer's Circuit Cookbooks.pdf
11 个月前
放大器
放大器论坛
RE: TLV9002-Q1: 用官网上的模型搭了个滤波器,跟用理想运放的输出幅频特性差异很大
Kailyn Chen
您好,我用
OPA374
试了试,按照您这个滤波器参数试了试,仿真还可以。 同样,10Khz的LPF,仿真如下:
1 年多前
放大器
放大器论坛
Answered
RE: OPA2374: 可以替换LM358吗
T H
已解决
前级的OPA2374替换成
OPA374
是用于将0.005R处采样到的值放大50倍,然后输入到后级的TLV7011中,去与4.7K和10K组成的分压电路做比较,如果大于比较值,那就输出低电平给MCU,起到过流保护的作用
2 年多前
放大器
放大器论坛
关于怎么克服放大器电气过应力的问题
jie ma1
Other Parts Discussed in Thread: OPA364 ,
OPA374
, OPA227 , OPA277 运算放大器 (op amp) 用户们普遍反映的一个问题是:“放大器电压输入能否高于电源轨?”一个系统有多个电源时便可能会出现此类问题。如果在不同时间开启这些电源,则系统器件的一个或多个引脚容易处于过压状态。这会使器件出现电气过应力 (EOS)问题。如果在不同电源供电时一个来自于“外部世界”或系统独立部分的信号出现在运算放大器的输入端或输出端,就会出现另一种过应力情况。…
9 年多前
放大器
放大器论坛
OPA374使用求助 help help help
li nan
我采用的是TINA 提供的参考设计,因为我对输出信号的要求就是抬升1v,信号放大到0.5~2.5v, TINA 仿真的效果很好,可是在自己搭了实际电路上效果却没那么好: 1、用函数发生器作信号源,放大倍数与理论相差蛮大,只有两倍(我搭的是3倍) 2、用自制的传感器作信号源(直接用示波器显示输出在幅值0.8~1.2),输出很小只有两三百毫伏 求解释,求指教
截图未命名12345678.jpg
视图
隐藏
11 年多前
放大器
放大器论坛
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题