E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 5 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
RE: [参考译文] OPA4374:是否有任何 OPA4374闭环增益和相位与频率间的关系数据(或曲线)?
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 用户好! 由于运算放大器的常用闭环配置数量对于数据表图而言太多、因此并不总是包含此信息。 最好的方法是通过仿真来解决这个问题。 我建议您按照 Michael 的说明操作。 当然、如果您具有简单的电阻增益设置、您也可以使用 GBW 来估算曲线。 如果您在设置仿真时需要任何帮助、请告知我们。 此致、 Daniel
3 年多前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] OPA4374:如何设置未使用的引脚
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Betty: 不建议使用您客户在中使用的配置。 请参阅" 未使用的运算放大器-该怎么办? " 和" 如何正确配置未使用的运算放大器 "、了解如何处理未使用的引脚。 谢谢、 Tim Claycomb
4 年多前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] OPA4374:OPA4374测试精度偏差
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Eric: 这是失调电压问题吗?
OPA4374
在25°C 时的最大失调电压为5mV。 查看您的电路、5A 至3并联5m Ω 电阻器(需要1.67m Ω 电阻器)将产生仅8.35mV 的输入电压。 这非常接近器件允许的偏移、这意味着您可能会出现高误差。 例如、如果失调电压为5mV、则由于失调电压为100mV、您将获得输出电压。 对于5A 输入电流、输出为167mV…
5 年多前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] OPA4374:传感器输出信号调节
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 James: U2必须驱动的确切负载是多少? 您告诉我们应该连接一个 ADC? 您能否向我们展示该 ADC 的接口电路原理图? Kai
5 年多前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
RE: 【Deyisupport 6 周年庆】寻 - 无处不在的 TI 产品
Feng Xu6
拆解了一个淘宝上的电动滑板车,其中使用了TI的TMS320F28027F做滑板车的无刷直流电机控制。 控制板中还发现了TI的
OPA4374
运算放大器。 下图来自淘宝卖家店铺
6 年多前
Bluetooth
蓝牙论坛
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题