E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 247 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
RE: PCM1864: 8个单端通道输入选择问题
Kailyn Chen
您好, ? ? 说: 这4个ADC的音频通道采样可以为(VINL1,VINR1,VINL2,VINR2)吗? 可以的,您下面的配置没问题,可以通过这几个寄存器的定义来看,可以任意两个搭配成差分,也可以直接单端输入。 0x06,0x41}, // ADC 1 Input Channel Select (ADC1L) 选择VINL1 {0x07,0x41}, // 3 ADC 1 Input Channel Select (ADC1R) 选择VINR1 {0x08,0x42}, // 4 ADC 2 Input…
1 个月前
音频
音频论坛
RE: PCM1864: PCM1864
Kailyn Chen
您好,我们有关于PCM186x linux下的driver可以参考: https://www.ti.com/tool/PCM186X-DRIVERS
3 个月前
音频
音频论坛
RE: PCM1864: PCM1864 只有地址是1,2,3,4寄存器写不进去,其他的寄存器可以写,1,2,3,4是PGA相关的寄存器
Amy Luo
您好, 这个问题与下面链接问题一样,问题重复,这个帖子先关了。 https://e2echina.ti.com/support/audio/f/audio-forum/791525/
pcm1864
-pga-1-2-3-4
4 个月前
音频
音频论坛
RE: PCM1864: 在linux中加载pcm1864的驱动遇到了这个问题
Kailyn Chen
?? ? 说: avdd,dvdd,iovdd是必须的吗, 您好,硬件部分这几个电压是必须的,AVDD是给模拟电路供电的,DVDD是给数字电路供电的,IOVDD是IO口电路的供电电压。 您这里的意思是没有上电吗? 关于Linux驱动的问题,我们没有相关驱动可以直接参考,找了一篇类似的问题,希望对您有所帮助: https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/396537/looking-for-a-pcm186x-linux-dr…
4 个月前
音频
音频论坛
RE: PCM1864: PGA相关的寄存器1,2,3,4写不进去,其他的寄存器可以写
Amy Luo
wang haiyan 说: 到PAG(寄存器地址1)的时候就写不了 写不了了具体是什么现象?您可以更详细的说明您的问题吗?
4 个月前
音频
音频论坛
RE: PCM1864: About PCM1864 slave address
Kailyn Chen
您好,应该位0x94. 当adress pin为low时,7bit从机地址为1001 010 I2C的时序格式为: Start+7bit address+R/W bit。 因此第八位为读写位,所以8bit地址位1001 0100,即0x94.
5 个月前
音频
音频论坛
RE: PCM1864: 请问PCM1864支持128K采样率吗?如果支持该如何配置
Amy Luo
您好, 通过下面E2E工程师的回复, 8 kHz ~192 kHz的采样率都支持: https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/458318/
pcm1864
---sampling-frequency 关于如何配置对应的寄存器,很抱歉我们也没有相应资料分享您参考,下面链接配置52.1kHz 采样率的分析过程希望对您有帮助。 supported sample frequencies
5 个月前
音频
音频论坛
RE: [参考译文] PCM1864:为什么获得的数据具有4dB 的衰减和削波?
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 请根据建议的数据表图对输入信号进行交流耦合、并重新检查
4 个月前
音频(参考译文帖)
音频(参考译文帖)(Read Only)
PCM1865: 是否可同时采集4个立体声(即8个声道)的音频数据?
fang gong
TI 认为已经解决
Part Number: PCM1865 Other Parts Discussed in Thread:
PCM1864
一片PCM1865,能否通过配置,同时采集4个立体声(即8个声道)的音频数据?
3 个月前
音频
音频论坛
Answered
RE: [参考译文] PCM1864-Q1:关于上电复位时序图
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 这是正确的。
7 个月前
音频(参考译文帖)
音频(参考译文帖)(Read Only)
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题