• 交错并联 PFC

    看到TI官方High-Efficiency, 1.6-kW, High-Density, GaN-Based, 1-MHz CrM Totem-Pole PFC Converter Reference Design—Software Guide这篇文章,然后想去进行一下尝试,但是查询资料并未找到其控制策略,求助。 驱动波形是什么样子的,我生成一个1管驱动信号,2管与其互补,3管滞后180°,4管滞后2管180°这个思路可以吗
  • UCC28070的驱动与MOS-D级波形的问题,请工程师们看下 是否正常?

    CH1:MOS-D电压 CH2:MOS驱动电压 原理图就是TI给的5000W实验原理图。 图4为:互感器波形。 第一个问题:这个MOS-D电压正常吗?有振铃正常吗?我之前因IR1155S做都PFC就不会有振铃。 第二个问题:图二中 这种情况时,驱动波形会出现很大浮动的米勒平台,感觉是但是有个很多大的脉冲电流干扰似的。别的状态时不是很严重。 第三个问题 :图四中互感器启动尖峰,是否太大了,这个尖峰和驱动的震荡是同时的。怎么样减缓。 自我感觉 思路 开始认为是快恢复二极管不够快。现在用的35nS的...
  • UCC28019A不工作

    为了学习 PFC ,按照28019A的DEMOL做了一块板,参数基本没变,输入AC220V,VCC用直流电源供13V,上电后8PIN无波形,最后一次测试各PIN电压如下:1--0V,2--0.62V,3
  • 交错并联式 PFC的控制策略

    看到High-Efficiency, 1.6-kW, High-Density, GaN-Based, 1-MHz CrM Totem-Pole PFC Converter Reference Design—Software Guide这篇文章,然后想去进行一下尝试,但是查询资料并未找到其控制策略,求助
  • UCC28070 驱动

    各位前辈好 我目前在用 UCC28070 来制作一个1KW交错式PFC,由我的主电路以3Mohm与22.65Kohm进行分压来供给VSENSE与VINAC(但没有将闸极驱动接上开关),由AC Power供给约75V时测得VSENSE与VINAC分别有1.17V与1.13V,并测量闸极驱动的二次侧有PWM讯号。但将闸极驱动(4422)接上主电路开关一样将AC Power送至75V前馈与回授都由1.1V以上,但是测量开关讯号却没有PWM讯号,主电输出端有只有约将输入源整流后的值,请问各位前辈有遇过相同或是类似的问题吗...
  • UC28070, 3KW PFC问题求助

    目标是3KW,输出390V,现在设计的电感量是300UH,频率65K,Dmax=0.95,空载正常的,但是在90VAC下负载只能到0.3A,输出就开始慢慢下跌一直跌到IC重启。把输入电压调高,负载可以同步升高多带,带式依然带不了多少负载,到底是哪里出问题了那,我参考的是TI官网那个3KW PFC设计的,紧急求助TI技术人员,万分感谢
  • UCC28070 300-W Interleaved PFC Pre-Regulator Design Review

    依照TI “ UCC28070 300-W Interleaved PFC Pre-Regulator Design Review ”设计一300W的交错PFC,目前遇到 1.抽载越大输出电压跟着往下掉(慢慢加载) 2.若直接抽载(半载),电压会直接掉,AC电源并同时短路,请问有人有遇过类似问题,如何解决的呢?
  • TIDA-010062 PFC +LLC控制策略的问题?

    TIDA-010062 PFC +LLC控制策略的问题? 1kW,80 Plus钛,GaN CCM图腾柱无桥 PFC 和半桥LLC参考设计 https://www.ti.com/tool/TIDA
  • ucc256404与PFC级联后,不能带载启动问题

    我想咨询关于UCC256404的几个问题:1.软启动时间根据什么选择?2电流检测脚的延时电容怎么选?我现在遇到的问题是LLC可以带载启动,但是级联上PFC后,只能带60%负载可以启动,再高的话输出拉低,LLC一直处于重启状态?是不是和提到的这些参数有关,或者其它问题,PFC和LLC模块都是可以单独空载上电后带满载的,也可以带满载启动。就是级联就有问题。 从哪些方面可以入手?谢谢