• 电源噪声

    使用 LMZM33606 供电,ADC采集到时域图 频谱分析 信号是放到到80db,如何抑制这个噪声?
  • IWR1642电源

    有以下几个问题想了解: 1、 IWR1642 电源端口内部有怎么样的保护电路,如果超出电源范围,比如1.8V的接到3.3V,芯片是否会损坏? 2、datasheet里面对电源纹波的要求,如果纹波太大,会不会使芯片损坏,比如1.8V纹波是datasheet里面的三倍,还是只会影响信噪比? 3、如果NREST和1.8V同时上电,甚至在1.8V之前上电,芯片是否会损坏,还是只是不工作,修改上电时序就可以恢复?
  • IWR1642 电源问题

    1:查看XWR1xxx Power Management Optimizations – Low Cost LC Filter Solution 上面描述给 IWR1642 的RF供电是1.0 V ;且测试相关报告都是1.0V 2:而 IWR1642 B0OOT开发板的原理图给RF供电是1.3 V 想问:1: iwr1642 给RF供电1.0V是否可以?还是一定要1.3V,为什么最后要改成1.3V? 2:如果要给1.3V的话,LP87524J的配置源代码那里可以找到...
  • 电源管理IC

    请问 BQ25601 能不能支持一节3.7V锂 电 池0V充 电 ?还有什么IC能够支持一节3.7V锂 电 池0V充 电 ?
  • 2000W电源方案

    能否推荐2000W 电源方案 Input voltage: AC90~264V Out put: +80V and -80V Output power: 2000W
  • LM34936电源问题

    设计输出100W 标称电压12V;输入8V-16V,设计图见附件; 问题: Vin=8V时 VOUT=10.19V 5.6A 57W(带载) VOUT=12.09V (空载) VIN=14V时,VOUT=12V (空载) VOUT=11.06 7A 77W (带载) LM34936RHFR-SCH.pdf
  • ADC电源噪声

    请问ADC的电源产生的噪声为何会反应在ADC输出数据的频谱上,有没有讲这类原理的书? 因为看了很多论文,只是给出了结论,没有说为什么。 求大家推荐一本书,谢谢。
  • TI电源管理指南

    HI: 关于TI芯片的 电 源 管理指南文档,比较关心的是 电 池监控管理方面的芯片;如果有的最好是中文版本的,这样我们可以了解最新的TI芯片。
  • 高输入电源方案

    有没有DC80-800V输入输出48V10A的电源方案,正激,LLC,半桥都可以
  • 模拟开关的电源,应该数字电源还是模拟电源

    模拟开关的控制是数字信号,用于开关的是模拟信号,那么,电源应该怎么处理,电路中的模拟电源与数字电源是分开的