E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 3 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
RE: [参考译文] PMP10091:PMP10091
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、先生、 我检查了热像、热应力较低、因此在热性能和功耗方面还有一些余量。 占空比不符合最大值 占空比限制也很好。 FET 的额定电压为25V、工作正常、但裕度更小-与25V 额定输出电容器类似。 整流器的额定电压为30V、没关系。 如果您在 FET 和电容器上需要更多裕度、请转到30V FET 和50V MLCC。 因此、当您将反馈分压器更改为 Vout 20V、R5=54k9时…
2 年多前
仿真、硬件和系统设计工具(参考译文帖)
仿真、硬件和系统设计工具(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] PMP10091
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 SIR:对于12V 输入、您可能会看到 PMP10090、这是一种具有双输出的反相降压/升压转换器; 控制器具有集成开关、设计工作量更少、适用于12V 输入和24V 输出; 电流为300mA 时、您将在最大效率范围内工作 并且该拓扑的线路/负载调节要好得多。 R1至118k 会产生+/-24V 输出电压。 输出电容器替换为50V MLCC。 半导体的电压应力为 Vin …
2 年多前
仿真、硬件和系统设计工具(参考译文帖)
仿真、硬件和系统设计工具(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] TPS40210:在多个电路板上发现电源不稳定
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 伊斯特万、您好! 很抱歉耽误你的时间。 您是否可以使用 DNP C54来查看初始正电源轨是否正常工作? 您的其他电路板是否正确调节? 到目前为止、我的理解是、如果您的其他电路板能够启动并能够进行适当调节、那么即使汇编器的工作效果相当好、也可能是此电路板固有的问题。 在设计方面、您的原理图与以下内容相当相似: http://www.ti.com/tool/
PMP10091
、因此我怀疑原理图没有问题…
4 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题