E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 3 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
RE: [参考译文] UCC28780:PMP30631:使用 PMP30631板修改设计
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Jack: 此帖子与您当前正在处理的其他帖子非常相似。 然而,尽管有相似之处,我将单独讨论这个问题。 如果它们都收敛到同一个项目、那么我想关闭这个线程并继续 使用您之前的线程。 为了解决您修改后的
PMP30631
仿真结果、其中5V 输出在~3.7kHz 时似乎在5.05V 左右振荡、 我认为这是由于对先前设计的功率级和控制设计进行了部分更改。 5V、6A 的 PMP…
1 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] PMP30631:PMP30631、R5似乎对 Pdiss 的大小不足
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Ray: VDD 的辅助电压由变压器匝数比设置、略小于14V。 每个 IC 上都有齐纳二极管、用于保护任何可能的瞬变。 此致、 Bob Sheehan
4 年多前
仿真、硬件和系统设计工具(参考译文帖)
仿真、硬件和系统设计工具(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TPS2663:如何使用外部附加电路将 TPS26630用于110V 直流应用?
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好 SarvanaKumar、 对于110V 直流输入、需要在 TPS2663的输入端使用电源转换器。 对于70W 功率:您可以考虑参考设计
PMP30631
.1 对于100W 功率、您可以考虑参考设计 PMP7453 。 应用手册: http://www.ti.com/lit/an/slla382a/slla382a.pdf 中描述的电路 适用于感应电压,不适用于电力输送…
4 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题