E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 6 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
RE: [参考译文] TIDA-010038:您有参数计算文件吗?
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好 Downey、 此设计为24V。 将其转换为48V 时需要进行重大更改、例如变压器更改、检查输出侧所有器件的电压。 注意:24V 总线上的大部分部件都不支持55V。 此 TIDA 的电流范围可满足您的需求。 以下是输出电压至少为48V、电流为0.5A 的设计。 其中许多可能提供具有电流限制的55V 电压。 PMP5435 .2 - 适用于 PoE 应用的4类反激式50V…
4 年多前
仿真、硬件和系统设计工具(参考译文帖)
仿真、硬件和系统设计工具(参考译文帖)(Read Only)
【原创】UCC28810 PMP4501 典型应用
huan zhou
PMP4501
是一款采用 PFC 的隔离式离线交流转直流 LED 电流驱动器,非常适用于诸如商业设施照明以及一般性隔离式 LED 驱动器等应用领域。
PMP4501
是一款单级反向 PFC 转 换器,输入电压范围介于 180V 到 265VAC 之间时可提供高达 34W 的功率,同时输出电压范围介于 10V 到 48V 之间时,恒定输出电流为 700mA ,误差 ± 2% 。
PMP4501
可以实施 LED 串的二次侧电流控制。过压保护可在开串 ( openstring) 条件下防止输出危险的高电压。电流感应放大器可显著降低检测电阻的功耗…
9 年多前
电源管理
电源管理论坛
TI-LED驱动的方向
xiaodong zhen
Other Parts Discussed in Thread: TPS62260 发的附件了有一个关于TI LED驱动的发展和一些基本的参数,感兴趣的可以看一下。。。 大家记得如果好了记得回一下哦。。。
TI-led驱动.pdf
11 年多前
电源管理
电源管理论坛
RE: 找方案,秀出来!LED参考设计工具等你拿!(封顶100个)
zhenyu xu
TI LED驱动芯片及LED驱动应用电路设计 1.具备数字与PWM调光功能的小型LCD背光驱动电路图 TPS61160/1描述TPS61160/1 具备40V 的集成型开关FET,是一种可驱动多达 10 个串联LED 的升压转换器。该升压转换器允许采用普通照明领域的高亮度LED,固定运行频率为1.2MHz,开关流限为0.7A。如下列典型的应用原理图所示,采用外部检测电阻器 RSET 可设置默认的白光 LED (WLED) 电流。可将反馈电压稳定在 200mV。LED 的电流能够通过单线数字接口…
11 年多前
电源管理
电源管理论坛
回复: 轻松秀一下,TI LED 参考设计等你拿!
wei zhang4
给大家分享一个TI的内容,“LED参考设计指南—UCC28810_中文资料”。UCC28810这款经典系列,很多人都应该用过或者想用,让我们看看TI给出的社会及指南吧~! 这份TI的资料很全面,他给出了
PMP4501
等芯片的参考设计原理图,各种参考数据及其参考波形图,以及各种不同的调光方案。 让我们看看其中一种,
PMP4501
参考设计原理图
PMP4501
电路板 Iout稳压与整流等效线路电压及输出功率的对比 效率与整流等效线路电压及…
LED参考设计指南—UCC28810_中文资料.pdf
11 年多前
电源管理
电源管理论坛
(2月4日更新)电源管理常规工具和软件
iSupport
Other Parts Discussed in Thread: PMP8477 , PMP8380 , PMP7294 , PMP8252 , PMP7413 , LM3481-REF , PMP7282 , PMP3162 , PMP5364 , PMP8366 , PMP5847 , PMP8508 , PMP7220 , PMP8523 , ISOLOWNOISESPLITRAILGEN-REF , PMP8362 , PMP5123 , PMP7388 , PMP8515 , PMP7390 , PMP2543 , CC2540TPS62730EM…
11 年多前
电源管理
电源管理论坛
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题