E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 10 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
RE: [参考译文] UCC28600:Istartup 规格确认
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Mia: 请参阅下图。 它可能会帮助您更轻松地理解它。 ICHARGE 通过 VBUS 提供、受 RSU 限制 ISTARTUP 是为 VDD 充电所需的 IC 电流。 ICHARGE 应高于 ISTARTUP、以确保 CVDD 将被充电。 由于 VCVDD 在 IC 启动前等于 VDD、因此 CVDD 不能支持到 IC 的 ISTARTUP。 CVDD 应在电源进入辅助扫频之前支持足够的…
2 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] UCC28630EVM-572:反激式不起作用
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Andy: 与您指出的一样、通过其内部 PID 反馈环路控制、电感限制为200uH 至1500uH、因此 UCC28630不适合您的。 我还列出了几个与您的规格类似的参考设计、供您参考。 https://www.ti.com/tool/
PMP5067
https://www.ti.com/tool/PMP7760 https://www.ti.com/tool…
2 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
[参考译文] UCC28600:VIN-600V 和 Vout 60V 参考原理图
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870578/ucc28600-vin-600v-and-vout-60v-reference-schematic 器件型号: UCC28600 大家好、 作为标题、我的客户调查 Vin:600V 和…
已回答
4 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] 85VAC 至500VAC 输入24W 辅助隔离式电源设计
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Aneesh 我们的 QR 反激式控制器 UCC28600可以很好地满足这一要求。 http://www.ti.com/tool/
PMP5067
是一款与此器件的设计规格接近的参考设计。 此致、 Eric
4 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] 串式逆变器的隔离式交流/直流、直流/直流电源建议
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Archit 对于您的第一个问题、这取决于逆变器的系统要求。 例如、如果有任何抗孤岛效应要求需要禁用交流输出、但微控制器仍需要供电、则偏置电源需要来自 PV。 对于第二个问题、我们的器件将满足您对 PV 和电网输入的要求。 我们推荐的具体器件取决于这些器件的功率级别、这些器件将由该辅助电源供电。 通常、我们看到 UCC28600、UCC28742或 UCC28710满足客户对并网和…
5 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] PMP20127:如何修改此设计 PMP20127以支持600V 直流输入?
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Py、 遗憾的是、要将此设计更改为600V 输入、需要进行重大更改。 这包括变压器、功率 MOSFET 和钳位电路。 PMP7958和
PMP5067
可作为参考、尽管它们用于更高的功率。 您还可以使用 TI 的 Power Stage Designer 4.0工具查看 PMP20127支持更高电压所需的更改。 http://www.ti.com/tool/POWERSTAGE…
5 年多前
仿真、硬件和系统设计工具(参考译文帖)
仿真、硬件和系统设计工具(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] UCC28950:采用 ucc28950的三相整流器和 dc-dc 级
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Samrat、 我可能误解了您的问题。 对于偏置电源、您可以执行来自三相输入或直流链路电压的隔离型反激。 对于 UCC28950、首选12V 标称电压。 查看
PMP5067
: http://www.ti.com/tool/
PMP5067
此致、 本·洛夫
6 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
RE: UCC28600变压器问题
lvbiaofengying
线路参考
PMP5067
,变压器磁芯是PQ2625。但换了NP28T NS4T NB7T LP330uH后,在90-274VAC可以,到300VAC启动不了。能否提供变压器参数,谢谢!
9 年多前
电源管理
电源管理论坛
RE: Ask for 100V~700V DC input, 24V,10A power supply solution
user3441576
我看到Ti有一个基于UCC28600的设计,
PMP5067
。请问该设计有评估板吗?如果有,哪里可以买到?
10 年多前
电源管理
电源管理论坛
(2月4日更新)电源管理常规工具和软件
iSupport
Other Parts Discussed in Thread: PMP8477 , PMP8380 , PMP7294 , PMP8252 , PMP7413 , LM3481-REF , PMP7282 , PMP3162 , PMP5364 , PMP8366 , PMP5847 , PMP8508 , PMP7220 , PMP8523 , ISOLOWNOISESPLITRAILGEN-REF , PMP8362 , PMP5123 , PMP7388 , PMP8515 , PMP7390 , PMP2543 , CC2540TPS62730EM…
11 年多前
电源管理
电源管理论坛
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题