E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 8 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
RE: [参考译文] PMP5726:有关 PMP5726参考案例的问题
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、先生、 该电源用于慢漏极调制 SDM、需要第3页的模拟部分来支持此功能。 我再也没有这个变压器的数据表了、只需直接要求 Payton 来支持。 此致、Bernd
3 年多前
仿真、硬件和系统设计工具(参考译文帖)
仿真、硬件和系统设计工具(参考译文帖)(Read Only)
关于PMP5726参考案例的疑问
zoujiangyilang
350W原理图-
PMP5726
.pdf 各位前辈好: 我想参考您们的
PMP5726
案例做一个48V输入,50V/20A/1000W输出的全砖电源。 我初步学习了您们的
PMP5726
的原理图,有一些疑问想请教。 1、
PMP5726
原理图共3张,第一张应该是主功率部分,第二张应该是控制器和驱动器部分。第三张我就看不懂了,我想应该是反馈隔离电路,可以没有找到类似光耦、运放之类的电路。 2、这个案子的主变压器T3选用的是Payton公司的55694型变压器,我没有在Payton网站上找到该型号的变压器数据手册…
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
Answered
RE: [参考译文] UCC28950:强制 CCM 同步 FET 故障
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好 Christopher 此处需要考虑以下几个条件: 首先-如果使用二极管整流、则 DCM 功能是冗余的、并且 DCM 引脚可连接到 VREF。 这将禁用 Oroute 和 OUTF 信号、以降低系统噪声。 也可以将 DCM 引脚连接到 GND、此时将出现 OUTENT 和 OUTF 信号、并且这些引脚可能保持开路。 电感器电流将始终为正、因为二极管无法反向(负)导通。…
4 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] 双向、隔离式、双全桥、直流/直流转换器控制。
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Alex 很抱歉、参考设计
PMP5726
和 PMP7246显示了相移全桥可以支持2象限应用、这让您感到困惑。 当输出电压线性下降时、输出电流可能反向。 参考设计
PMP5726
和 PMP7246不是真正的双向直流/直流应用、因为电池备份系统等实际双向直流/直流应用将检测到: a.输入电压 b.输出电压 c.用于恒流控制的输出电流 因此我认为 UCC28950不能支持这种双向应用…
5 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] UCC28950:发生负载瞬态(突发模式至正常模式)时输出电压下降
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 你好 这里有许多可能的问题- 在突然施加负载时 PSFB 电桥上的输入电压是否会下降。 如果输入电压下降、则可能意味着控制器无法提供正确的输出电压、即使它以 Dmax 运行动力总成也是如此。 测试这种情况的一种方法是在电流互感器的左侧添加一个大输入电容器-如下所示。 什么是控制器的环路带宽、以及对较小瞬态的响应与您设计的带宽一致。 如果您愿意、请在此处发布50%负载至75…
5 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] UCC2.895万:需要有关隔离直流-直流转换器的建议
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Aravind, 查看UCC2.895万-Q1产品,我没有看到您列出的规格的任何特定参考设计,但请查看以下内容:
PMP5726
www.ti.com/.../
PMP5726
7 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
RE: ucc28950 250W开关电源;AC 90-265输入,DC 10-60 可调输出;效率>94%;
Raoyong Ye
你好, UCC28950可以满足你的功能,我们也有类似的参考设计,你可以在网上搜索
PMP5726
这个参考设计。 对于PFC芯片,我们推荐UCC28063或UCC28180.
7 年多前
电源管理
电源管理论坛
(2月4日更新)电源管理常规工具和软件
iSupport
Other Parts Discussed in Thread: PMP8477 , PMP8380 , PMP7294 , PMP8252 , PMP7413 , LM3481-REF , PMP7282 , PMP3162 , PMP5364 , PMP8366 , PMP5847 , PMP8508 , PMP7220 , PMP8523 , ISOLOWNOISESPLITRAILGEN-REF , PMP8362 , PMP5123 , PMP7388 , PMP8515 , PMP7390 , PMP2543 , CC2540TPS62730EM…
11 年多前
电源管理
电源管理论坛
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题