请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好,Shubham,
如果使用150W 转换器,并且只是假设效率为92%,这仍然意味着您将损失12 W
这12 W 需要由电路处理,热量需要辐射。
因此,由于效率是真正关键的因素,您需要计算整个电路,并使用查找零件,以获得最佳的效率。
获得并提高96-97%的效率是可能的,这将为您提供~4.5W
您可以在此处找到几个示例:
TI 参考设计库
例如:
PMP7118参考设计…