E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 10 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
RE: [参考译文] PMP7499:UCC2897A 开启延迟时间
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! R33/R20分压 器向电流感测信号添加直流偏置。 这允许使用值较小的电流感应电阻器、从而降低其中的功率耗散。 谢谢、 David
4 年多前
仿真、硬件和系统设计工具(参考译文帖)
仿真、硬件和系统设计工具(参考译文帖)(Read Only)
TPS2373 控制LED输出,并配合UCC2897A输出隔离电压12V,电路确认
user5722927
设计请教0321.docx
4 年多前
电源管理
电源管理论坛
TPS2379+UCC2897A POE供电模块ESD异常敏感
user5325271
Other Parts Discussed in Thread: TPS2379 , UCC2897A TPS2379+UCC2897A POE供电模块,设计完全参考EVM
PMP7499
,静电测试非常敏感,只能过400V,如果把PGND和GND通过电阻连接,则静电测试可以到4K,但是系统会因为共地干扰问题导致很大概率不开机现象,求解决方案。 谢谢 i1151d001 _ POE.pdf ESD异常敏感
4 年多前
电源管理
电源管理论坛
【紧急求助】UCC2897A 12V Demo
工业探索者,一直在路上
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A ,
PMP7499
, PMP20742 , PMP20541 Hi all,我们客户在测试BT 标准PoE TPS2373-4的时候,需要再测试一下UCC2897A的DEMO,请问哪位大神有啊?查了下,应该是:PMP20541或者PMP20742或者
PMP7499
!谢谢
5 年多前
电源管理
电源管理论坛
Answered
RE: [参考译文] TPS2373:客户使用 TPS2373修改 PMP7499以完成12V/5A 规格请求。
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Chen、 请查看我的以下评论: 由于 TPS2373使用高级启动、因此 UCC2897A 的 VIN 引脚应开路。 C16应更改为0.1uF 陶瓷电容器。 而应将22uF 电容器移至 UCC2897A 的 PVDD/VCOUT 对于 J4、TPH/TPL/BT 以 RTN 为基准、而不是次级接地。 因此、它不应使用跳线连接到 VOUT。 相反、它应该连接到 VCOUT…
5 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TPS2373:我们是否可以知道 TPS2373是否具有适用于 Vout=12V/5A 的参考设计?
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Chen、 除了转换器设计外、我建议将 PD 控制器设计与 TPS2373-4EVM-758相同。 然后、您可以采用12V/5A (与 EVM 拓扑相同)的
PMP7499
并复制转换器设计以替换 EVM 上的设计。 http://www.ti.com/tool/
PMP7499
此致、 达尔文
5 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TPS2373:12V 输出参考设计
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好 Jasbeer、 LED 驱动器应连接到 PD 控制器的 VDD-RTN 侧。 否则、它可能会影响检测。 2.
PMP7499
不适用于12V 输入。 相反、我建议查看具有更宽输入范围、具有相同输出功率要求的 PMP9256。 www.ti.com/.../PMP9256
5 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TPS2379:关于 TPS2379 PMP7499 TI 设计问题
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 大家好、Wenyung、
PMP7499
电路板将连接什么? 仅当您将 PD 板连接到 UPoE PSE 端口(两个 PSE 通道连接到一个 RJ45连接器、并通过4线对供电)时、才会出现电流平衡问题。 如果 PSE 侧没有电流平衡控制、则需要尝试确保两对路径的阻抗彼此接近。 此致、 一分钱
7 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
官网的资料与提供的文件IC信息不一致,希望核实改进~
user4986719
TI器件.pdf
6 年多前
电源管理
电源管理论坛
PSE TPS2379方案
viking wang
Other Parts Discussed in Thread: TPS2379 ,
PMP7499
客户的需求使用TI TPS2379方案,但是功率不够。产品功率比较大近78W,希望选择不使用外置MOS可以输出更大功率的芯片方案。请问有推荐的料吗?谢谢! 目前其它品牌类似产品有MAX5982
9 年多前
电源管理
电源管理论坛
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题