E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 5 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
RE: [参考译文] PMP9068:可以将其更改为5V 输出吗?
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Patrick、 可以添加更多电容来减少纹波、但对开关尖峰没有太大帮助。 减少纹波和尖峰的最有效方法是添加第二级滤波器。 PMP20220显示了一个示例。 https://www.ti.com/tool/PMP20220 将电感器值保持在0.33uH 以下、以避免可能影响控制环路的谐振。 可以将其建模为 LC 滤波器、以选择所需的电容/衰减。 此外、确保示波器探头上使用非常短的接地引线来测量纹波…
1 年多前
仿真、硬件和系统设计工具(参考译文帖)
仿真、硬件和系统设计工具(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TPS23758:在2W 下具有高效率的 PoE
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 你(们)好,Michael 感谢您的快速回复以及通过单独的电子邮件提供的其他信息、这非常有帮助。 因此、如果客户希望使用现成的变压器、他可以查看输出电源参考设计列表: 例如
PMP9068
此致 Ueli
3 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] PMP9068:PoE 电路问题
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 这是软启动电路。 在开通时、C17放电。 随着 VFB 上的电压增加、电流流经 C17、导通 Q3。 这会将 U3集电极上的反馈信号拉低、从而限制占空比。 随着 VFB 的增加、C17会充电、 通过 C17的电流会更小。 这允许反馈电压增加、从而增加占空比。 D9在关断时使 C17放电。 时间常数约为 C17 x R21。
4 年多前
仿真、硬件和系统设计工具(参考译文帖)
仿真、硬件和系统设计工具(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TPS23861:803.at POE 解决方案
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Patrick: 正确的做法 是、TPS23861是支持802.3at 四端口的 PSE。 您还在询问 PD 解决方案吗? 不过、如果您想了解1类参考设计、请访问 TI.com、例如
PMP9068
(隔离反激式)、PMP9676 (非隔离式降压)。 如有需要、请随时向我发送电子邮件以进行进一步讨论。 谢谢! 此致、 廖青
4 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] 适用于超低功耗PoE Class 1设备的最佳解决方案
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好,Chris: 这是一个孤立的解决方案吗? 请参阅下面的TI 1类参考设计,您可以从这些设计开始。 谢谢! 孤立- http://www.ti.com/tool/
PMP9068
非隔离- http://www.ti.com/tool/PMP5592
7 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题